+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

位相同期ループ(PLL) - 定義

位相同期ループ(PLL)は、出力信号の周波数と位相を基準信号に同期させるために使用される電子回路です。2つの信号の位相差が制御信号に変換され、電圧制御発振器(VCO)の周波数 と位相が基準信号に一致するように調整されます。

PLLの基本コンポーネントは、位相検出器、ローパス・フィルター、前述のVCOジェネレーター、フィードバック回路である。位相検出器は、基準信号と生成された信号を比較し、その位相差に比例したエラー信号を生成する。この誤差信号はフィルターにかけられ、VCOの入力に送られます。VCOは位相差がなくなるまで周波数を調整し、同期状態に達したことを示します。

PLLは、電気通信システム、周波数変換器、クロック回路、FM復調器、タイミング・ジェネレーター、周波数合成器など、エレクトロニクスの多くの分野で使用されている。基準信号との正確な同期を維持する能力により、クロック信号の安定化と伝搬が必要なデジタル・システムには不可欠なコンポーネントとなっている。

PLL回路は、変化する基準信号の状態に動的に調整する周波数トラッキング・モードと、固定された周波数関係を維持する固定同期モードで動作することができる。周波数応答や立ち上がり時間 などのループ・パラメータは、フィルター特性やVCO特性に依存するため、特に高精度と低位相ノイズを必要とするアプリケーションでは、慎重な設計が要求される。

制御理論および信号処理 の観点から見ると、PLL は非線形システムであり、過渡現象、捕捉現象、同期喪失などの複雑な動的現象を示すことがあり、その安定性はループ要素の適切なチューニングに依存します。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る