+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
並列接続( )とは、電気回路または電子回路の構成形態の一つであり、回路(](/jp/ja/news/library-articles/page/61966/) )を構成するすべての要素([)が2つの共通点間に接続され、各要素に印加される電圧が同一となるものである。 このトポロジーでは、電流は各分岐のインピーダンスまたは抵抗 に応じて分配され、回路の総電流は各分岐を流れる電流の合計となります。
並列に接続されたレジスタの場合、回路の等価導電率は個々のレジスタの導電率の合計となり、回路内の最小の抵抗値に比べて等価抵抗が減少することになります。 例えばコンデンサなどのリアクタンス素子の場合、回路の挙動はその誘電率に依存し、これは回路の全インピーダンス およびその周波数特性に影響を与えます。
並列トポロジーは、個々の消費者に冗長性と独立した電源供給を提供する配電システムや、特定の信号帯域を選択的に抑制 または増幅する電子フィルタで使用されます。電気化学セル で構成されるシステムでは、並列接続により、個々のセルの公称電圧を維持しながらシステムの総エネルギー容量を増加させることができ、これはエネルギー貯蔵システム や非常用電源に応用されています。
並列システムの動的解析では、不均一な電流分布、磁気結合、および寄生効果に関連する現象を考慮する必要があります。これらは、の周波数 に応じて制御不能なインピーダンス変化を引き起こす可能性があります。多分岐システムでは、電圧を安定させ、エネルギー効率を向上させるために、リアクタンス補償技術や能動制御システムが使用されます。
並列システムの設計においては、すべての分岐で均一な動作条件を確保することが重要であり、そのためには電気的パラメータの精密な制御と導通非対称性の最小化が必要となる。特に大電流用途では、電流分布の不均一さが部品の過熱や動作特性の劣化を招く恐れがあるため、この点が重要である。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。