+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
ブースト・コンバーター(昇圧コンバーター) は、パワーエレクトロニクスの DC/DC コンバーターの一種で、入力レベルの DC 電圧を出力でより高い電圧に昇圧するように設計されている。このタイプの回路は、パワーエレクトロニクス、電池システム、自動車産業、また再生可能エネルギー、特に太陽光発電アプリケーションで広く使用されています。
昇圧コンバータの原理は、スイッチング素子(通常はトランジスタ)が導通している間、誘導コイルの磁界に エネルギーが蓄積され、トランジスタがオフになると負荷に伝達される、というサイクルに基づいている。オフの間、コイルに蓄積されたエネルギーはソース電圧に付着し、電圧が加算され、出力により高いレベルが発生する。制御は通常、パルス幅変調(PWM) によって行われ、これにより出力電圧を正確に調整することができる。
昇圧コンバータの特徴は、出力電圧が常に入力電圧より高くなることですが、実際にはこの関係は電力効率内部抵抗 と電力部品の動作範囲によって制限されます。一般的なアプリケーションでは、安定動作を保証するために、電圧リップル・フィルタリング、過電流保護、ダイナミック・パラメーター制御も考慮されます。
高度な設計では、昇圧コンバーターを他のDC/DC 回路トポロジーと集積することで、より広い電圧レギュレータ範囲、高効率、保護機能を実現することができます。このようなシステムの設計には、負荷の性質、電磁干渉 、熱的要件など、多くの要因を考慮する必要があります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。