+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
フリップフロップ は、ヒステリシス を持つしきい値コンパレータの機能を果たす電子回路で、主にアナログ信号をデジタル信号に変換し、入力におけるノイズや信号の振動を除去するために使用されます。その特徴は、入力電圧の変化方向によって出力状態が変化する瞬間を定義する、上側と下側の2つの異なるスイッチングしきい値の存在です。
ヒステリシスを使用することで、シュミット・フリップフロップは、スイッチング・ポイント近傍の入力信号の微小な変動の影響を受けにくくなり、低速波形やノイズの多い波形の処理に特に有効です。入力電圧が上限スレッショルドを超えると、出力はロジック・ハイの状態になり、下限スレッショルドを下回るとローの状態に切り替わります。これらの値の間の範囲では、回路は最後の定常状態を保持します。
実際には、シュミットフリップフロップは、アナログ技術では、例えば、フィードバックを持つコンパレータ として、デジタル技術では、適切に設計された入力特性を持つ論理ゲート の形で実装することができます。フリップフロップは、閾値検出システム、正弦信号から矩形信号への変換、パルスの生成 、ノイズ・フィルタリング、マイクロコントローラやカウンタの入力素子として使用され、制御信号の安定した解釈を提供します。
フリップフロップ シュミット・フリップフロップの動作に重要なパラメータは、スイッチングしきい値レベル、電源電圧、伝播時間 および入力電圧範囲である。精密な動作が要求されるアプリケーションでは、適切な温度特性と動特性を持つ回路を選択することも重要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。