+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

スーパートーン - 定義

音は、オーディオ経路や電子機器に発生する不要な干渉信号であり、その周波数 は通常、主電源の周波数 (50 Hzまたは60 Hz)およびその高調波に対応する。電源ケーブルや変圧器から発生する電磁界による干渉電圧の誘導や、システムの不十分な接地分離、シールド、 。

この現象はオーディオ処理システムにおいて特に重要であり、オーディオ信号の品質を著しく劣化させ、スピーカーに可聴域のブーンやハム音を発生させます。ハムノイズは、入力レベル、増幅経路、または信号源自体に存在する可能性があり、その存在は通常、電磁両立性(EMC) 、グラウンドループ設計、不十分なフィルタリング、または不十分なガルバニック分離に問題があることを示します。

技術的な観点からは、ハムノイズは、有用な信号に付加される低周波の正弦波または複素信号として現れます。直接の容量性または誘導性カップリング、あるいは供給ラインと並列に走る信号線から発生する可能性があります。電圧レベルが低いアナログ・システムでは、ハムノイズは、特にゲイン(利得)が高い場合に、支配的な干渉源となることがある。

ハウリングを最小化するには、スター型トポロジーのプリント回路でのグランド経路の配線、絶縁変圧器の使用、シールド信号ケーブル、ローパスフィルタや信号対称器 など、適切な設計技術を使用する必要があります。業務用システムや計測システムでは、信号の完全性と機器の正しい動作を維持するために、ハムノイズのレベルを制御することが不可欠です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る