+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ステッピングモーター - 定義

ステッピングモーター は、 の電気信号を、角度が正確に定義された精密な回転運動に変換する、デジタル制御式の電気モーターです。 速度や位置がアナログ信号や閉ループ制御に依存する従来の回転モーターとは異なり、ステッピングモーターは、その巻線に供給される制御パルスの数と順序に従って、ローター](/jp/ja/news/library-articles/page/69850/) を段階的に[移動させます。各パルスはローターを一定の角度だけ移動させるため、センサーによるフィードバック を必要とせずに、直接的な位置制御が可能となります。

ステッピングモーターの構造は、巻線を備えたステータ と、強磁性体で作られたローター(リラクタンスモーター の場合)、あるいは永久磁石が取り付けられたローターに基づいています。 設計の種類(例えば単極、双極、ハイブリッドモーターなど)に応じて、相の切り替え方法や電流の流れの方向が異なり、制御方法も異なります。 動作には、タイミング信号を生成し、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどの動作モードを決定する専用のコントローラーが必要であり、これにより、動きの精度と滑らかさを調整することができます。

ステッピングモーターは、システムのフィードバックがない状況で、正確な位置決め、再現性、および制御が要求される用途で特に高く評価されています。 3Dプリンター、プロッタ、機械CNC 、医療機器、実験室のオートメーション、ロボット工学などで使用されています。制御が簡単で、負荷条件の変化に対する耐性があるという利点がありますが、機械的共振、停止時の発熱、高速時のトルク低下などが制限要因となる場合があります。

最新のマイクロステッピングコントローラとの統合により、ステッピングモータコントローラは滑らかな動作と低騒音化という新たな可能性を獲得し、開ループ制御を必要とする多くの精密駆動システムにとって魅力的なソリューションとなっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る