+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

シーメンス(S) - 定義

シメン(S) は、電気伝導度 のSI単位であり、電気抵抗の単位であるオーム(Ω) の逆数です。これは、部品や材料が電気を伝導する能力を表します。 1シメンスは、印加電圧1ボルト(V) の下で、素子に1アンペア(A) の電流が流れる際の導電率に相当します。数学的には S = A/V と表され、これはオームの法則に従い、導体における電圧と電流の線形関係を反映しています 。

電子・電気システムにおいて、シメン(siemens)単位で測定される導電率は、レジスタ、ダイオード、トランジスタなどの個々の素子の特性だけでなく、電流が流れる材料や構造体全体の特性も指します。 材料の場合、導電率(導電度とも呼ばれる)は抵抗率の逆数として表され、化学組成、結晶構造、および温度に依存します。

この単位は、AC 回路解析にも適用され、コンダクタンス (アドミタンスの実部、つまりインピーダンス の逆数)を表すために使用されます。 電気工学、電子工学、通信工学、および固体物理学において広く使用されているため、シメンスは電気システムの挙動解析において重要な役割を果たしており、電荷の流れやエネルギー損失の正確なモデル化を可能にしています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る