+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

放射フラックス - 定義

放射フラックス( )とは、特定の表面が単位時間あたりに放射、透過、または受信する放射エネルギーの総出力を表す物理量である。SI単位系() では、ワット(W) で表され、その値は電波からガンマ線に至るあらゆる波長範囲にわたる電磁エネルギーの総量を指す。 この概念は、物理学、光学工学、フォトニクス、熱工学、照明工学などで用いられる。

放射フラックスは、エネルギー運搬体が質量流や電流ではなく放射である場合における、パワーの概念の一般化である。における電磁放射 は、連続波とパルス波の両方を指すことができる。 点光源の場合、これは空間の全方向へのエネルギー放射に関連し、指向性光源の場合、特定の立体角に集中した放射強度を表す。

文脈に応じて、放射フラックスは、(例えば黒体によって)放出される放射、所定の表面を通過する放射(例えば電磁波伝送解析)、あるいは物質によって吸収される放射を指す場合があります。 技術および産業用途では、放射エネルギーの空間的および分光的な分布を考慮した、この量の導関数(放射束密度や輝度など)が特に重要となります。

エネルギーおよび太陽光発電の分野では、太陽放射フラックス(いわゆる放射照度)は、電力に変換可能なエネルギー量を決定する重要なパラメータです。放射測定 および分光測定では、この量を用いてさまざまな材料の放射および吸収特性を分析することができます。 測定システムでは、既知の基準光源に対して校正された放射エネルギー感応型検出器を用いて、この量を測定します。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る