+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

シリアル伝送 - 定義

シリアル伝送 は、情報のビット を、単一の伝送線路または通信チャネル を通じて、連続した間隔で次々と伝送するデータ転送方式である。これは、デジタル電子機器や通信分野、特に接続の簡素化、ケーブル数の削減、および限られたハードウェアリソースが重要な場面において、主要な通信方式として用いられている。

複数の回線を介して多数のビットが同時に伝送される並列伝送とは異なり、シリアル伝送は物理的な信号経路を少なくするため、コストと回路の複雑さを低減し、非同期伝送に起因する電磁干渉 のリスクを最小限に抑えることができます。 この種の伝送は、共通のクロックのビートに合わせてデータが伝送される同期モード、あるいは各フレームのスタートビットとストップビットによって同期 が達成される非同期モードで行われます。

シリアル伝送は、UART、、SPI 、I²C 、USB、RS-232、RS-485 などの通信インターフェースだけでなく、PCI Express、、Ethernet 、SATA などのより高度な技術でも広く使用されています。 その高い柔軟性と拡張性により、長距離かつ高帯域幅 でデータを伝送することが可能であり、この伝送方式は現代のデジタルシステムにおける重要な要素となっています。シリアル伝送の重要な側面として、プロトコルに基づくデータフレームの管理、エラー制御、および受信側での情報の正しい解釈を保証する同期メカニズムも挙げられます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る