+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
[サイリスタ は、4層のPNPN型構造を持つ半導体パワー素子であり、主に交流(AC)](/jp/ja/news/library-articles/page/62146/) および直流(DC)回路における電子スイッチとして使用されます。 この素子は、ゲートに印加された制御信号によって導通が開始されると大電流を流す能力がある一方で、オフ状態では遮断電圧に対して高い抵抗を維持するという特徴があります。 サイリスタの動作メカニズムは、適切な分極条件下での接合部のアバランシェ破壊現象と、その構造を構成する 2 つの内部トランジスタ(NPN および PNP)間の正のフィードバック に基づいています。
パルス がゲート電極に印加されると、サイリスタは遮断状態から導通状態に切り替わり、パルスが消えた後も、アノード電流が保持電流と呼ばれる特定の閾値以下に低下するまで、この状態を維持します。 AC アプリケーションでは、サイリスタのスイッチングは通常、電流が自然にゼロを通過する際に実行されますが、DC システム では、スイッチングプロセスを強制的に行う必要があります。
サイリスタは、電力制御システム、制御整流器、電圧調整システム、周波数コンバーター、および過電圧保護装置で広く使用されています。高電圧・大電流での動作能力と低い導通損失により、発電、電動アクチュエータ、および産業用オートメーションシステム において不可欠な存在となっています。 技術の進歩に伴い、トライアック、GTO(ゲートターンオフサイリスタ)、IGCT(統合ゲート整流サイリスタ)などの特殊なサイリスタも開発され、過酷な用途において導通状態や遮断状態をより高度に制御できるようになりました。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。