+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
組み合わせ回路( )とは、出力が入力の現在の状態のみに依存し、記憶素子や過去の信号履歴が一切関与しないデジタル論理回路の一種である。 これは、いかなる時点においても、システムの応答が、時間経過に伴う入力信号の変化のシーケンスではなく、現在の入力信号のセットのみによる論理関数であることを意味する。このような構造は、2進演算、デコード、マルチプレクシング 、比較、またはコード変換など、多くの基本的なデジタル機能の基礎を形成している。
組み合わせ回路は、ブール式や真理値表で記述される定義された論理関数を実行する、AND、OR、NOT、およびそれらの組み合わせといった基本的な論理ゲート から構成されています。メモリを持たないため、組み合わせ回路は決定論的であり、入力状態の変化に対して(伝播遅延を無視すれば)瞬時に応答します。 その動作は、内部状態を考慮する必要なく、論理解析を用いて明確に決定することができる。
実際には、組み合わせ回路は、離散回路 のレベルで設計されるほか、CMOS 、TTL、またはFPGA技術を用いた集積形態でも設計される。その構成は、マイクロプロセッサシステム、デジタルオートメーション、データ処理 、およびデジタルインターフェース回路で使用される。 フリップフロップとクロックを使用して状態を保持する順序回路とは異なり、組み合わせ回路にはタイミング構造がなく、周期的な応答を生成しません。
組み合わせ回路設計における重要な点は、ゲート数を最小限に抑え、レイテンシを最適化することです。これは、デジタルシステムの速度とエネルギー効率に影響を与えます。現代の設計手法では、、VHDL 、またはVerilogなどのハードウェア記述言語が使用されており、これらは機能的な設計仕様に基づいた自動論理合成を可能にします。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。