+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
バリスタ( )は、印加電圧に応じて抵抗値が動的に変化する非線形抵抗素子です( )。バリスタの主な役割は、落雷、スイッチング過電圧、あるいは電力網における急激な電圧変動など( )、電子・電気システムを過電圧から保護することです。 バリスタの電圧-電流特性は極めて非線形です。通常の動作電圧では非常に高い抵抗を示しますが、特定の電圧閾値を超えると抵抗が急激に低下し、大電流を流すことで被保護対象への電圧を制限します。
最も一般的に使用されているバリスタは、ビスマスやマンガンなどの添加剤によって結合された酸化亜鉛(ZnO)の微細な粒子から成る金属酸化物バリスタ(MOV)です。 MOVの微細粒構造は多数の粒界を形成しており、これが非線形効果の原因となっています。バリスタ内の電流伝導は、粒界でのトンネル効果および熱放射のプロセスを通じて行われるため、サージパルスを迅速かつ効率的に吸収することができます。
バリスタは、スイッチング電源、モーター制御システム、通信システム、計測器、および中・高電圧電力網の保護において広く使用されています 。適切なバリスタの選定は、クランプ電圧、パルスエネルギー 、応答時間、および 繰り返される過電圧を抑制する能力といったパラメータに依存します。 バリスタの寿命は、吸収したパルスの数とエネルギーに直接関係しているため、極めて重要な用途では冗長化ソリューションやバリスタ監視システムが採用されています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。