+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

クォーツ時計 - 定義

水晶時計( )は、圧電効果を利用した水晶振動子に基づき、時間の経過を計測する装置である。 適切にカットされた水晶に電圧を印加すると、非常に安定しており再現性の高い周波数 を持つ機械的振動が発生します。この周波数は電子的に処理され、秒、分、時間に対応するパルス が生成されるほか、デジタル用途においてはマイクロプロセッサ回路のクロックとしても使用されます。

時計に使用される水晶は、特定の周波数範囲(最も一般的なのは32,768 Hz)で振動する固有の性質を持っています。この周波数は2の累乗に相当するため、2進回路における周波数分割が容易になります。 時計の中核である水晶発振器は、温度や電源電圧などの外部要因の影響を最小限に抑え、高精度な時間測定を実現します。この安定性により、水晶時計は月数秒の誤差という特徴を持ち、民生用および産業用アプリケーションにおいて極めて高い精度を発揮します。

水晶時計には、電気パルスによってステッピングモーター を制御して針を動かすアナログ式と、論理回路によってパルスを計算し、液晶やダイオードの画面に表示するデジタル式があります。 この技術は、腕時計、電子機器、コンピュータ、オートメーション システム、およびリアルタイムクロック (RTC) アプリケーションなど、正確な時刻基準によるプロセスの同期が必要な場面で使用されています。

原子時計やGPS システムといった、より高度な同期技術が開発されているにもかかわらず、クォーツ時計は、その低コスト、構造の簡素さ、信頼性、そしてほとんどの日常的および産業用途において十分な精度を備えていることから、依然として広く使用されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る