+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 32만 명 이상의 고객
콘덴서 용량 계산기는 개별 부품이든 여러 개의 콘덴서가 연결된 것이든 직렬 및 병렬 회로의 등가 정전 용량 계산을 용이하게 합니다. 콘덴서 값을 입력하고 적절한 단위(피코패럿 – pF, 나노패럿 – nF, 마이크로패럿 – µF, 밀리패럿 – mF, 패럿 – F)를 선택하면 도구가 자동으로 이를 공통 단위로 변환하여 결과를 제공합니다. 이는 교체 부품 선택, 필터 설계, 전원 공급 장치 또는 타이밍 회로 설계 시 실용적인 도움을 줍니다.
커패시터 계산기는 여러 요소가 직렬 또는 병렬로 연결되었을 때 합성 커패시턴스를 빠르게 계산하는 데 도움을 줍니다. 수동 계산과 단위 계산 없이 사용할 수 있습니다. 카탈로그에 직접 없는 커패시턴스 값이 필요하거나, 비정상 평가 값 하나를 대체할 여러 커패시터를 선택해야 할 때 유용합니다. 이를 통해 기존 설계의 커패시터를 선택하거나, 필터를 최적화하거나, RC 타이밍 회로를 맞추거나, 수리된 전원 공급 장치의 실제 커패시턴스를 추정하는 작업이 더 쉬워집니다.
SI 단위계에서 기본 커패시턴스 단위는 패럿(F)입니다. 하지만 실제로는 파생 단위 형태로 더 자주 사용됩니다. 전자공학에서 일반적인 커패시터는 단일 피코패럿부터 수백 마이크로패럿에 이르기 때문에 더 작은 단위를 사용하는 것이 편리합니다. 커패시터 커패시턴스 계산기는 다음 단위 간 자동 변환을 지원합니다:
고주파(RF) 회로에서는 pF와 nF 범위의 커패시터가 주로 사용되며, 필터와 커플링 회로에서는 nF가 자주 쓰이고, 전원 공급 장치와 리플 필터링에서는 보통 µF가 사용됩니다. 이 계산기는 서로 다른 단위를 자유롭게 조합하여 계산할 수 있어 혼합 커패시턴스 값을 다루기 편리합니다.
커패시터를 직렬로 연결하면, 합성 커패시턴스는 주어진 배열 내 가장 작은 커패시턴스보다 작아집니다. 이는 직렬 연결된 커패시터가 전압을 "분배"하고 각 요소를 흐르는 전하가 동일하기 때문입니다. 수학적으로, 각 개별 커패시터의 커패시턴스 역수 합이 전체 네트워크의 합성 커패시턴스 역수가 됩니다.
이러한 연결은 허용 동작 전압을 높여야 할 때 사용됩니다. 예를 들어, 더 높은 공급 전압을 사용할 때 사용할 수 있는 커패시터의 공칭 전압이 너무 낮을 경우입니다. 계산기를 통해 이러한 직렬 연결의 전체 커패시턴스가 얼마인지, 그리고 단일 "목표" 값과 얼마나 다른지 빠르게 확인할 수 있습니다.
커패시터 병렬 연결에서는 커패시턴스가 단순히 더해지며, 각 요소의 전압은 동일합니다. 이를 통해 기존 요소에 더 많은 커패시터를 병렬로 추가하여 네트워크의 총 커패시턴스를 쉽게 늘릴 수 있습니다. 이는 특히 비정상 커패시턴스 값을 맞추거나 전원 공급 장치의 리플 필터링을 향상하는 데 유용합니다.
병렬 연결은 전원 필터에서 자주 사용되며, 서로 다른 커패시턴스(예: 100nF + 10µF)의 커패시터를 결합하여 빠른 교란과 느린 전압 변화를 효과적으로 억제합니다. 커패시터 커패시턴스 계산기는 개별 요소가 pF, nF, 또는 µF 단위로 주어져도 총 커패시턴스를 신속하게 계산합니다.
실제 서비스에서 커패시터 계산기는 대체품 선택에 도움을 줍니다. 예를 들어, 구하기 어려운 47nF 커패시터를 적절히 연결된 두 개의 100nF 커패시터로 교체할 때 유용합니다. PCB 보드와 전원 공급 장치 설계 시, 사용 가능한 커패시터 집합이 충분한 필터링 커패시턴스를 제공하며 요구 범위 내에 있는지 빠르게 확인할 수 있습니다. 아날로그, 오디오, RC 필터 회로에서는 지정된 시간 상수에 필요한 커패시턴스를 더 빨리 선택하고 다양한 구성으로 실험하는 데 도움을 줍니다.
하지만 커패시터 작업 시 회로의 정상 동작은 커패시턴스뿐만 아니라 동작 전압, ESR, 공차, 유전체 종류에 따라 달라진다는 것을 항상 기억해야 합니다.
네. 커패시턴스 계산 관점에서 양극성 및 편극성 커패시터 회로는 정확히 동일하게 계산됩니다. 직렬과 병렬 연결 공식은 유전체 종류나 극성에 관계없이 똑같습니다. 따라서 계산기는 올바른 합성 커패시턴스를 표시하지만, 특정 커패시터 유형이 특정 위치에 사용 가능한지 여부를 확인하지는 않습니다. 전해 커패시터는 여전히 극성, 동작 전압, 신호 유형(DC/AC)을 준수해야 합니다.
네, 서로 다른 종류의 커패시터를 조합할 수 있으며, 많은 회로에서 이는 표준 해결책입니다. 예를 들어, 전원 공급 장치에서 큰 값의 전해 커패시터와 100nF 세라믹을 병렬로 연결하는 경우입니다. 다만 몇 가지 규칙을 기억해야 합니다: 모든 요소는 적절한 동작 전압을 가져야 하며, 전해 커패시터는 표시된 극성에 따라 편극되어야 합니다. 정밀 회로에서는 ESR, 누설 전류, 온도 안정성의 차이를 고려해야 합니다. 오디오 필터, 측정 회로, 고주파 회로에서는 무분별한 조합이 문제가 될 수 있으므로, 더 신중한 접근법이 권장됩니다.
직렬 연결에서 각 커패시터는 전체 전압의 일부를 "받으므로" 그 공칭 전압은 그 커패시터에 걸릴 수 있는 전압보다 낮으면 안 됩니다. 커패시터들이 동일한 경우 전압이 균등 분배된다고 가정하는데, 이때 회로의 최대 동작 전압은 공칭 전압 합과 거의 같지만 여유를 두는 것이 좋습니다. 실제로는 커패시턴스와 누설 전류 차이로 인해 전압이 완전히 균등하게 분배되지 않아, 고전압 회로에서는 더 넓은 여유가 있는 커패시터를 사용하고, 까다로운 응용에서는 밸런싱 저항기를 사용합니다.
병렬 연결에서 모든 커패시터가 같은 전압을 받고, 그 전하가 더해집니다. 따라서 커패시터의 커패시턴스가 단순히 더해져 합성 커패시턴스가 가장 큰 커패시터보다 큽니다. 직렬 연결은 반대로 커패시터들이 "차례로 연결"되어 전하가 동일한 전류로 흐르고, 유효한 플레이트 간 거리가 증가하기 때문입니다. 따라서 합성 커패시턴스는 가장 작은 커패시턴스보다 작아집니다. 수학적으로 직렬에서는 역수(1/C)가 합산되고, 병렬에서는 커패시턴스(C)가 합산됩니다.
이는 해당 회로에서 무엇이 더 중요한지에 따라 달라집니다: 단순성, PCB 공간, 전기적 매개변수, 부품 가용성 중 어떤 것인지에 달려 있습니다.
하나의 큰 커패시터가 더 좋은 경우:
여러 개의 작은 커패시터를 병렬 연결하는 것이 더 좋은 경우:
실제로는 두 접근이 혼합되어 사용되는 경우가 많습니다: 하나의 큰 에너지 저장용 커패시터와 여러 개의 작은 커패시터가 집적 회로 근처에 배치됩니다. 의심이 있을 때 – 특히 고전력과 고주파 환경에서는 – 제조사의 애플리케이션 노트나 경험 있는 PCB 설계자와 상담하는 것이 좋습니다.