+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

LED 다이오드용 직렬 저항 계산기

LED 시리즈 저항기 계산기는 공급 전압(V), LED의 순방향 전압(Vf), 다이오드의 순방향 전류(If, 단위: 밀리암페어)를 기반으로 적절한 저항기를 빠르게 선택할 수 있도록 도와줍니다. 이 값을 입력하면 도구가 자동으로 필요한 저항값(옴, Ω)을 계산하고 저항기 전력(와트, W)을 추정합니다. 실제로는 계산된 값보다 2~10배 높은 정격 전력을 가진 저항기를 사용하는 것이 권장되며, 이는 과열을 방지하고 회로의 신뢰성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이렇게 하면 과도한 전력 손실, 다이오드 과열, 불필요한 시행착오 조정을 쉽게 피할 수 있습니다.

왜 LED와 직렬 저항기를 사용하는가?

LED는 전류 구동 소자입니다 – 이는 순방향 전압 Vf에 도달한 후 전압의 작은 변화가 전류의 큰 증가를 초래할 수 있음을 의미합니다. 전류 제한 저항기가 없으면 LED가 너무 밝게 빛나고, 과열되며, 극단적인 경우 손상될 수 있습니다. 직렬 저항기는 안전한 동작 전류를 설정하고 회로 내 LED의 동작을 안정화시킵니다.

단순한 표시기, 제어판 또는 마이크로컨트롤러 회로에서는 올바르게 선택된 저항기가 LED의 밝기, 내구성 및 신뢰성을 결정합니다. 계산기를 사용하면 여러 전원 전압과 LED 종류에 대해 "수동" 계산할 필요가 없으므로 매우 편리합니다.

LED 직렬 저항기 계산기 사용법

LED에 적합한 저항기를 선택하려면 세 가지 정보를 준비하세요:

  • 공급 전압 Vs – 예: 마이크로컨트롤러의 3.3V 또는 5V, 자동차 시스템의 12V, 산업용 전원 공급장치의 24V.
  • LED의 순방향 전압 Vf – 일반적인 범위는 계산기 옆 색상 차트에서 확인하거나 특정 LED의 데이터시트에서 확인할 수 있습니다.
  • 순방향 전류 If – 보통 밀리암페어(mA) 단위로 제공됩니다; 표시용 LED는 일반적으로 2~10mA, 최대 밝기용은 제조사가 허용하는 경우 일반적으로 20mA.

이 값을 입력하면 계산기는:

  • 저항 값을 옴(Ω) 단위로 계산하고,
  • 저항기 전압 강하와 흐르는 전류를 기반으로 저항기의 최소 요구 전력(W)을 계산합니다.

이 정보를 바탕으로 사용 가능한 저항기 계열(예: E12, E24) 중에서 가장 가까운 상위 값을 선택하고, 안전 여유를 둔 적절한 정격 전력의 저항기를 선택할 수 있습니다.

LED의 단위 및 전형적 범위

순방향 전압 Vf와 LED 색상

순방향 전압 Vf는 LED 기술과 색상에 따라 달라집니다. 빨강, 노랑, 초록 LED는 일반적으로 Vf가 낮은 반면, 파랑과 흰색 LED는 전압이 더 높습니다. 예를 들면:

  • 빨강 LED: 약 1.8~2.1V
  • 노랑, 주황, 호박색: 약 1.9~2.2V
  • 초록: 약 2.0~3.1V
  • 파랑 및 흰색: 약 3.0~3.7V

계산기 옆 차트는 기본 색상의 전형적인 Vf 범위를 보여주지만, 실제 값은 제조사 및 배치에 따라 약간 다를 수 있습니다. 따라서 반복 가능한 프로젝트에서는 특정 LED 데이터시트의 데이터에 의존하는 것이 좋습니다.

순방향 전류 If – LED가 얼마나 밝게 빛나야 하는가?

순방향 전류 If는 LED의 밝기와 발열을 결정합니다. 데이터시트에서 일반적으로 다음을 찾을 수 있습니다:

  • 명목 전류 (예: 20mA) – 완전한 밝기를 보장하지만, 이 전류에서 지속적으로 작동하면 회로 과열로 수명이 단축될 수 있습니다.
  • 지속적 작동을 위한 권장 전류 – 최대값보다 약간 낮은 경우가 많습니다.
  • 펄스 전류 – 단기 펄스 및 적절한 듀티 사이클에서 허용됩니다.

신호 전달 응용에서는 최대 밝기로 작동할 필요가 없으며, LED는 2~5mA에서도 잘 보이며 에너지 소모와 발열이 줄어듭니다. 계산기는 다양한 전류 값을 쉽게 테스트하여 적절한 밝기를 보장하며 안전 여유를 유지하는 값을 선택할 수 있도록 도와줍니다.

저항기 계산 방법 – 공식 설명

계산의 기본은 옴의 법칙에서 유도된 간단한 공식입니다:

R = (Vs − Vf) / If

여기서:

  • R – 저항 값(옴, Ω)
  • Vs – 공급 전압
  • Vf – LED의 순방향 전압
  • If – LED를 흐르는 순방향 전류(암페어 단위, A)

계산기는 If를 밀리암페어(mA)로 입력받아 내부에서 암페어로 변환하므로 편리하게 값을 입력할 수 있습니다. 전압 차이 (Vs − Vf)는 저항기가 "흡수"해야 하는 전압 강하입니다. 이 전압 강하를 전류로 나누면 필요한 저항값이 나옵니다.

저항기에서 소모되는 전력은 다음과 같이 계산됩니다:

P = (Vs − Vf) × I 또는 동등하게 P = I² × R

이 값을 바탕으로 안전 여유를 두어 정격 전력이 적절한 저항기를 선택할 수 있습니다(예: 계산 전력이 0.18W이면 0.25W 또는 0.5W 저항기를 사용하는 것이 권장됨). 계산기는 최소 요구 전력을 제시하지만 실제 프로젝트에서는 부품 한계점에서 작동하는 것을 피하는 것이 좋습니다.

TME 고객을 위한 실용적 응용

LED용 직렬 저항기는 단순 표시기부터 더 복잡한 제어 회로까지 많은 응용 분야에 나타납니다. 계산기는 특히 다음과 같은 경우 유용합니다:

  • 마이크로컨트롤러 보드 설계 시 3.3V 또는 5V 전원에서 작동하는 표시 LED용 저항 선택 필요 시,
  • 12V 또는 24V 전원에서 작동하는 LED 패널 설계 시 한 라인이 여러 LED에 전력을 공급하므로 적절한 저항값을 선택해야 할 때,
  • 기존 장치를 변경할 때(예: 다른 색상이나 유형으로 LED 교체) 현재 저항이 여전히 적합한지 빠르게 확인하고 싶을 때,
  • 릴레이 모듈, 컨트롤러, 전원 공급장치 등에서 LED가 작동 상태를 표시하며 시스템이 신뢰성 있고 에너지 효율적이어야 할 때.

올바른 저항기 선택은 밝기뿐만 아니라 LED 수명과 시스템 안정성에도 영향을 미칩니다. 더 복잡한 조명 솔루션 또는 고전류 파워 LED의 경우 단순 저항기 대신 전문 LED 드라이버와 전류원이 사용됩니다.

FAQ – LED 저항기 계산기에 관한 가장 일반적인 질문

계산기는 온도에 따른 Vf 변화를 고려하나요?

아니요 – 계산기는 입력된(Vf 또는 차트에서 선택한) 일정한 Vf 값을 가정합니다. 실제로는 LED의 순방향 전압이 온도에 따라 약간 변하며(보통 온도가 높아지면 감소), 전류에 영향을 줍니다.

단순한 응용(신호 표시, 패널 LED, 소전류)에서는 이 근사치가 충분합니다. 고출력 LED, 고온 또는 매우 정밀한 회로에서는 데이터시트 데이터와 추가 계산 또는 전용 LED 드라이버 사용이 필요합니다.

너무 크거나 작은 저항기를 사용하면 어떻게 되나요?

너무 큰 저항기를 사용하면 LED를 흐르는 전류가 예상보다 적어 LED가 흐리게 빛나거나 거의 보이지 않을 수 있으나 기술적으로는 문제가 없습니다(밝기 저하 제외).

너무 작은 저항기를 선택하면 전류가 너무 커져 LED가 매우 밝게 빛나고 강하게 과열되며 수명이 단축될 수 있습니다. 심할 경우 LED나 저항기가 손상될 수 있습니다. 따라서 정확한 값이나 너무 작은 값보다는 약간 큰 값을 선택하는 것이 좋습니다.

데이터시트가 없으면 LED의 순방향 전압을 어디서 찾을 수 있나요?

다음과 같은 정보를 사용할 수 있습니다:

  • 색상별 전형적인 Vf 범위 – 계산기 옆에 제공됨(예: 빨강 1.82.1V, 흰색 약 3.03.4V).
  • 상점의 제품 설명 – 많은 데이터시트 또는 간략 설명에 부품의 순방향 전압이 기재되어 있음.
  • 측정 – 실험실용 전원 공급장치와 “안전한” 저항기가 있으면, 적은 전류(예: 5~10mA)를 설정한 후 LED 양단 전압을 측정하여 근사 Vf 값을 얻을 수 있음.

단순 응용에는 전형적인 값이 충분하지만, 더 높은 전류나 직렬 프로젝트에는 전체 데이터시트를 구하는 것이 좋습니다.

여러 LED에 같은 저항기를 사용할 수 있나요?

LED 연결 방식에 따라 다릅니다:

  • 각 LED가 자체 저항기를 가진 병렬 연결 – 동일 유형과 전류의 LED에 대해 동일한 저항기를 사용할 수 있습니다.
  • 여러 LED가 단일 저항기에 병렬 연결 – 권장하지 않음. LED마다 Vf가 다르므로 전류가 불균등하게 분배되어 일부 LED는 더 밝고 다른 LED는 더 어둡게 켜지며, 일부 LED가 대부분의 전류를 소모할 수 있습니다.
  • 직렬 연결 – 모든 LED가 체인에 연결된 경우 하나의 저항기를 공유할 수 있으나, LED들의 순방향 전압 합을 계산해야 합니다.

안전 원칙: LED 1개당 저항기 1개, 단 직렬 LED 체인을 일부러 설계한 경우 예외.

LED 저항기는 정밀(1%)이어야 하나요, 일반 5% 공차면 충분한가요?

일반적인 응용에서는 5% 공차로 충분합니다.

저항기 공차에 따른 전류 차이는 보통 다음보다 작습니다:

  • LED 샘플 간의 순방향 전압 Vf 차이,
  • 온도가 LED 밝기와 특성에 미치는 영향.

1% 저항기는 매우 정밀한 전류 및 밝기 반복성이 중요한 경우(예: 정밀 측정 회로, 제어된 조도 LED 매트릭스)에서 의미가 있습니다. 일반 표시용 LED에는 5% 공차면 충분합니다.

또 읽기