+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

가속도계 - 정의

가속도계( )는 장착된 물체에 작용하는 직선 가속도를 측정하는 데 사용되는 센서입니다. 가속도( )는 시스템 자체의 움직임과 중력을 포함한 외부 힘의 작용 모두에서 발생할 수 있습니다. 가속도계는 하나 또는 여러 공간 방향에서의 속도 변화를 감지하여, 운동 역학, 방향 또는 진동을 파악할 수 있게 해줍니다.

가속도계의 작동 원리는 대부분 장치 내부에 배치된 기준 질량에 작용하는 관성력 을 기록하는 데 기반을 둡니다. 현대 가속도계, 특히 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems, 마이크로 전자 기계 시스템) 기술을 활용한 가속도계는 미세한 기계적 구조와 기준 프레임에 대한 질량의 변위에 반응하는 정전용량 센서 또는 압저항 센서를 사용합니다. 이러한 변화는 가속도에 비례하는 전기 신호로 변환됩니다.

가속도계는 모바일 기기, 관성 항법 시스템, 차량 안전 시스템, 로봇 공학, 스포츠, 의료 및 기술 인프라 모니터링 분야에서 널리 사용됩니다. 설계에 따라 1차원, 2차원 또는 3차원의 가속도를 측정할 수 있으며, 정확도와 측정 범위는 특정 용도에 맞게 조정됩니다.

방향 변화와 진동을 감지할 수 있는 능력 덕분에 가속도계는 IMU(관성 측정 장치) 시스템의 핵심 구성 요소이며, 종종 자이로스코프 및 자력계 와 함께 사용됩니다. 가속도계는 스마트폰의 자동 화면 회전, 차량의 과부하 기록, 생체역학 연구에서의 운동 매개변수 분석 등을 가능하게 합니다.

가속도계의 감도, 측정 범위( ), 샘플링 주파수( ), 그리고 기계적 또는 온도적 간섭에 대한 내성은 특정 작업 환경에서 가속도계의 적합성을 결정하는 중요한 기술적 매개변수입니다. 정밀 시스템에서는 노이즈를 제거하고 지표의 정확도를 높이기 위해 신호의 필터링과 보정 또한 중요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기