+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

몸 - 정의

보드(영어. baud) 는 통신 및 전자제품에서 통신 채널 에서 데이터 전송의 심볼 속도를 결정하기 위해 사용되는 측정 단위입니다. 단위 시간당 신호 상태 변경 횟수를 의미하며, 보드(Bd)로 표시되며, 1바드는 초당 하나의 심볼 변경에 해당합니다. 디지털 전송 시스템의 기본 파라미터로 채널 용량 과 직접적으로 관련이 있지만, 하나의 심볼이 하나 이상의 비트 정보를 나타낼 수 있기 때문에 초당 전송되는 실제 비트 수와 항상 같지는 않습니다.

바디 값과 이진 비트 전송률의 관계는 변조 기술 과 각 신호 상태 변화에 인코딩된 정보의 양에 따라 달라집니다. 바이너리 키잉(ASK, FSK, PSK)을 사용하는 전송 시스템에서 각 상태 변경은 정확히 하나의 비트 를 전달하므로 전송 속도(보드)는 초당 비트 전송률(bps)과 동일합니다. QAM(직교 진폭 변조) 또는 다중 레벨 PSK와 같은 고급 변조 방식에서는 각 심볼이 여러 비트를 나타낼 수 있으므로 신호 변경 횟수를 동일하게 유지하면서 유효 전송 속도를 높일 수 있습니다.

심볼 레이트가 증가하려면 전송 채널의 대역폭 이 증가해야 하므로 통신 시스템에서 bod는 전송 시스템의 대역폭을 결정하는 중요한 매개변수입니다. 감쇠 및 전송 매체의 간섭으로 인한 제한으로 인해 오류 수정, 적응형 필터링 및 선형 코딩과 같은 보상 기술을 사용해야 왜곡의 영향을 최소화하고 높은 전송 품질을 유지하면서 대역폭 요구 사항을 줄일 수 있습니다.

직렬 전송 RS-232와 같은 고전적인 통신 인터페이스에서 bod 값은 공칭 데이터 전송 속도를 지정하며, 실제 처리량 은 제어 비트, 패리티 및 프레임 간 간격을 포함한 전송 프로토콜의 구성에 따라 달라집니다. 광섬유 전송 또는 무선 통신과 같은 최신 시스템에서 bod는 신호 코딩의 최적화를 결정하는 파라미터 중 하나로, 스펙트럼 자원을 효율적으로 사용하고 전송 환경에서 전자기 간섭( )을 최소화할 수 있도록 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기