+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

매트릭스 - 정의

행렬( )은 행과 열로 구성된 직사각형 배열로 저장된 숫자, 기호 또는 수학 표현식의 정렬된 배열입니다. 행렬의 각 요소는 그 위치, 즉 특정 행과 열에 해당하는 지표에 의해 정의됩니다. 행렬은 선형대수학의 기본 구조 중 하나로 응용수학, 물리학, 컴퓨터 과학, 공학 및 계산 과학에서 널리 사용됩니다.

공식적으로 행렬은 2차원 시스템으로 작성된 요소 집합으로 표현되는 수학적 객체로, 일반적으로 대문자(예: A)로 표시되며 개별 구성 요소는 aᵢⱼ 유형의 기호로 표시되며 여기서 i는 행 색인, j는 열 색인입니다. 행렬의 크기는 열 수당 행의 수(m×n)로 표시되므로 데이터의 구조와 대수 연산을 수행하는 규칙을 명시적으로 정의할 수 있습니다.

행렬은 기타 무엇보다도 선형 방정식 시스템, 기하학적 변환, 공간 변환, 물리적 시스템의 역학 모델링 및 분석 및 신호 처리 에 사용됩니다. 컴퓨터 과학 및 프로그래밍에서 행렬은 수치 데이터, 디지털 이미지, 그래프 및 기계 학습 의 표현을 위한 기초를 형성하며 인공 지능 및 신경망 알고리즘의 구현에 사용됩니다.

행렬에서 수행되는 기본 연산은 더하기, 곱하기, 바꾸기, 행렬식, 역행렬 계산, 고유값 및 고유 벡터 찾기와 같은 고유 연산입니다. 동적 시스템 및 오토메이션 분석에서 행렬은 상태 방정식을 작성하고 선형 시스템의 특성을 설명하는 데 사용됩니다. 대수적 구조를 통해 벡터 미적분을 임의의 차원의 공간으로 일반화할 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기