+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
[인더스트리 4.0( )은 제4차 산업혁명의 개념으로, 첨단 디지털 기술을 생산 공정에 통합하여 산업 생태계 내에서 오토메이션, 분산화 및 지능형 데이터 관리를 실현하는 것이 특징입니다. 이러한 변혁의 토대는 사물인터넷(IoT) 기술](/kr/ko/news/library-articles/page/69042/), , 인공지능, , 머신러닝, 분석 , 빅데이터, , 로봇공학, 협업 및 사이버-물리 시스템의 구현으로, 이를 통해 실시간으로 자율적인 생산 최적화가 가능해집니다.
인더스트리 4.0의 아키텍처는 스마트 팩토리 개념을 기반으로 하며, 여기서는 기계, 물류 시스템 및 ERP 소프트웨어가 통신 네트워크를 통해 상호 연결되어 변화하는 시장 상황에 따라 프로세스를 동적으로 조정할 수 있습니다. 여기서 핵심적인 역할을 하는 것은 알고리즘 예측 유지보수입니다. 이는 센서 데이터를 분석하여 고장을 예측하고 부품 수명을 최적화함으로써 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄여줍니다. 기술 엣지 컴퓨팅 및 클라우드 컴퓨팅은 컴퓨팅 자원을 효율적으로 관리하고 제조 기업의 디지털 인프라 확장성을 가능하게 합니다.
인더스트리 4.0에서 시스템 간 상호 운용성은 매우 중요하며, OPC UA나 MQTT와 같은 개방형 통신 표준을 구현함으로써 실현되어 서로 다른 제조사의 장치 간에도 자유롭게 정보를 교환할 수 있게 합니다. 블록체인 기술을 제조 공정에 접목하면 데이터의 진위성을 검증하고 운영 기록의 불변성을 보장할 수 있으며, 이는 공급망 관리 및 매우 중요한 제조 분야에 적용 가능합니다.
인공지능(AI) 기반의 유연한 생산 시스템은 대규모 제품 맞춤화를 가능하게 하여, 특정 고객 요구 사항에 맞춰 공정 매개변수를 조정함으로써 긴 생산 라인 전환 시간을 없앨 수 있습니다. 자율 주행 운송 시스템, 협업형 매니퓰레이터, 디지털 트윈 형태의 첨단 로봇화는 실제 공장 인프라에 적용하기 전에 공정을 가상으로 모델링하고 테스트할 수 있게 해줍니다.
인더스트리 4.0(Industry 4.0) 환경에서의 디지털 보안은 사이버 공격으로부터 보호하기 위한 메커니즘을 구현하고, 핵심 인프라 구성 요소에 대한 잠재적 장애에 대한 복원력을 확보하기 위한 제어 시스템 중복 전략을 도입해야 합니다. 이와 동시에, 인공지능 시스템은 네트워크 트래픽의 이상 징후를 분석하고, 데이터 무결성( ) 및 프로세스( )에 대한 잠재적 위협을 식별하는 데 활용됩니다.
인더스트리 4.0으로의 전환은 기존 운영 모델을 재정의하고, 자율 의사결정 시스템, 적응형 제조 공정 및 지능형 자원 관리를 도입함으로써 에너지 효율을 극대화하고 운영 비용을 절감하는 동시에 생산 유연성을 높이고 제품 수명 주기를 단축하고 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。