+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

잔류 자화 - 정의

잔류 자화(Remanence, )는 강자성 물질이 포화 상태에 이르도록 가해졌던 외부 자기장이 제거된 후에도 남아 있는 잔류 자화(residual magnetization, )를 나타내는 물리량입니다( ). 이는 물질이 자체적인 자성을 유지하는 능력( )을 나타내는 척도이며( ), 보자력(coercivity, ) 및 자기 포화(magnetic saturation)와 함께 물질의 자기적 특성을 규정하는 핵심 매개변수 중 하나입니다. 잔류자화는 기호 Br로 표기되며, SI 단위계에서는 테슬라(T) 단위로 표현됩니다. 고체 물리학에서 잔류자화는 외부 자기장이 사라진 후에도 부분적으로 배향 상태를 유지하는 자기 도메인의 정렬된 구조와 관련이 있습니다. 재료의 특성에 따라 자석은 영구 자석의 경우처럼 바람직한 현상이 될 수도 있고, 전자기 장치에서 자화 히스테리시스( ) 및 에너지 손실을 초래할 때는 바람직하지 않은 현상이 될 수도 있습니다.

자기 유도값이 자기장 강도에 따라 어떻게 변하는지를 보여주는 자기 히스테리시스 곡선에서 잔류자화는 외부 자기장 강도가 0일 때의 유도값으로 나타납니다. 이는 재료에 저장된 에너지와 직접적인 관련이 있으며, 자기 메모리, 센서, 릴레이, 전동기 및 감지 장치에 사용되는 자기 정보를 영구적으로 저장하는 능력을 결정합니다.

재료 공학에서 잔류자성을 제어함으로써 자기 부품이 원하는 동적 및 정적 특성을 갖도록 설계할 수 있습니다. 잔류자성이 높은 재료는 지속적인 전원 공급 장치 없이도 영구적인 자기장 이 필요한 경우 에 사용되는 반면, 자기 상태의 급격한 변화가 중요한 응용 분야에서는 잔류자성이 낮고 히스테리시스가 최소화된 재료가 선호됩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기