+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
웨버(Wb) 는 자기 플럭스를 측정하는 데 사용되는 SI 단위계](/kr/ko/news/library-articles/page/61946/) 의 유도 단위 [입니다. 이는 폐쇄된 전기 회로 내에서 1초 동안 균일한 변화를 겪을 때, 1볼트(V) 의 기전력 을 유도 하는 자기 플럭스의 양으로 정의됩니다. 형식적으로, 1 웨버는 1 테슬라(T) 에 1제곱미터를 곱한 값에 해당합니다(1 Wb = 1 T·m²).
이 단위는 전자기학의 공동 창시자인 독일 물리학자 빌헬름 베버의 이름을 따서 명명되었으며, 전자기학 명명법의 표준으로 채택되었습니다. 자속은 주어진 표면을 통과하는 자기장의 강도 를 정량적으로 설명하며, 자기장이 통과하는 표면에 대한 자기장의 적분값인 스칼라 양입니다.
실무에서는 웨버 단위가 자기 회로 분석 , 변압기, 코일, 전동기, 발전기의 설계 및 전자기 유도 관련 문제에 사용됩니다. 패러데이의 법칙에 따르면, 시간에 따른 자기 플럭스의 변화는 기전력의 직접적인 원인이 되며, 이는 많은 전기 장치의 기본 작동 원리입니다.
1웨버(weber)의 값은 일반적인 공학 응용 분야에 비해 상대적으로 크기 때문에, 기술 실무에서는 밀리웨버(mWb)나 마이크로웨버(μWb)와 같은 이 단위의 분수 단위가 자주 사용됩니다. 웨버 단위를 사용하여 플럭스를 측정하고 분석하면 재료의 자기적 특성과 전자기 시스템의 동적 특성을 정밀하게 파악할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。