+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Photonique - définition

La photonique est un domaine interdisciplinaire de la science et de la technologie qui traite de la production, du contrôle, de la transmission et de la détection de la lumière, en particulier du rayonnement électromagnétique dans la gamme allant de l'infrarouge à l'ultraviolet en passant par la lumière visible. Un aspect essentiel de la photonique est l'utilisation de photons - quanta de lumière - comme porteurs d'information, d'énergie ou de signaux de mesure, ce qui la distingue de l'électronique, où ce rôle est joué par électrons.

La photonique combine les connaissances de l'optique classique, de la physique quantique, de l'électronique, de l'ingénierie des matériaux et de l'informatique. Elle repose sur des phénomènes tels que la réfraction, la réflexion, la diffraction, l'interférence, la polarisation et l'effet photoélectrique, mais aussi sur des processus non linéaires et des interactions quantiques de la lumière avec la matière. Les structures et les dispositifs capables de contrôler la lumière avec une grande précision - tels que les lasers , les fibres optiques, les photodétecteurs, les modulateurs optiques, les réseaux de diffraction ou les cristaux non linéaires - jouent un rôle particulier dans ce domaine.

Les applications de la photonique couvrent un très large éventail de technologies. Dans les télécommunications par fibre optique, elle constitue la base de l'infrastructure pour une transmission rapide et fiable des données sur de longues distances. En médecine, elle permet l'imagerie et le diagnostic (par exemple, la tomographie optique, la spectroscopie), dans l'industrie - la découpe de précision et le traitement des matériaux, et dans les sciences de la vie - l'analyse moléculaire et les études structurelles. En informatique, la photonique est développée dans le contexte de l'informatique optique et de la technologie de transmission de données avec une bande passante très élevée .

Dans les technologies modernes telles que les capteurs optiques, lidar, la communication quantique ou la photovoltaïque, la photonique joue un rôle clé dans le développement de solutions efficaces, économes en énergie et évolutives. Le développement de la photonique est également soutenu par des matériaux avancés tels que les semi-conducteurs du groupe III-V semi-conducteurs du groupe III-V, les matériaux photoniques intégrés et les nanostructures qui permettent la manipulation de la lumière au niveau submicronique.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI