+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

LEDダイオード用直列抵抗計算機

LEDシリーズ抵抗計算機は、供給電圧(V)、LEDの順方向電圧(Vf)、およびダイオードの順方向電流(If、ミリアンペア単位)に基づいて適切な抵抗器を迅速に選択できます。これらの値を入力するだけで、ツールが必要な抵抗値(オーム(Ω))を自動的に計算し、抵抗器の推定消費電力(ワット(W))も表示します。実際には、計算された値の2~10倍の定格電力を持つ抵抗器を使用することをお勧めします。これにより発熱を抑制し、回路の信頼性を高めることができます。こうすることで、過剰な電力損失やダイオードの過熱、不要な試行錯誤調整を簡単に避けることができます。

なぜLEDには直列抵抗器を使うのか?

LEDは電流駆動型の部品です。つまり、順方向電圧 Vf に達した後、電圧のわずかな変化が大きな電流増加を引き起こす可能性があります。電流制限用抵抗器がなければ、LEDは明るく光りすぎて加熱し、極端な場合は損傷することがあります。直列抵抗器は安全な動作電流を設定し、回路内のLEDの動作を安定させます。

単純な表示器や制御盤、マイクロコントローラ回路では、適切に選ばれた抵抗器がLEDの明るさ、耐久性、信頼性を決定します。計算機があることで、「手動」で計算する必要がなくなり、特に異なる電源電圧やLED種類がある場合に便利です。

LED用直列抵抗器計算機の使い方

LEDに適した抵抗器を選ぶために、以下の3つの情報を用意してください:

  • 電源電圧 Vs − 例えば、マイクロコントローラの3.3Vや5V、車載システムの12V、産業用電源の24Vなど。
  • LEDの順方向電圧 Vf − 計算機隣のカラーチャートや特定のLEDのデータシートから典型的な範囲を読み取れます。
  • 順方向電流 If − 通常はミリアンペア(mA)単位。表示用LEDは2〜10mA、最大輝度時は通常20mA、メーカー許可の範囲で。

これらの値を入力すると、計算機は:

  • 抵抗値をオーム(Ω)単位で計算し、
  • 抵抗での電圧降下と流れる電流から、必要な最小定格電力をワット(W)単位で計算します。

この結果を基に、利用可能な抵抗シリーズ(例:E12、E24)から最も近くて大きい値と適切な定格電力の抵抗器を安全マージンを考慮して選択できます。

LEDの単位と典型的な範囲

順方向電圧 Vf とLEDの色

順方向電圧 Vf はLEDの技術や色に依存します。赤、黄、緑のLEDは通常低い Vf で、青や白のLEDは高めの電圧です。例として:

  • 赤LED:約1.8〜2.1V
  • 黄、オレンジ、アンバー:約1.9〜2.2V
  • 緑:約2.0〜3.1V
  • 青および白:約3.0〜3.7V

計算機隣のチャートは基本色の典型範囲を示していますが、実際の値はメーカーやロットによって多少変動します。そのため、再現性のあるプロジェクトには特定LEDのデータシート情報を参照するのが良いでしょう。

順方向電流 If − LEDの輝度はどのくらい?

順方向電流 If はLEDの明るさと発熱を決定します。データシートには通常:

  • 公称電流(例:20mA)— 最大輝度を保証しますが、連続使用では回路が加熱すると寿命が短くなる可能性あり。
  • 連続使用推奨電流 — 最大よりやや低めの場合が多い。
  • パルス電流 — 短時間のパルスおよび適切なデューティサイクルで許容される。

信号表示用途では最大輝度は不要なことが多く、2〜5mAでも十分視認可能で、消費電力と発熱を抑えられます。計算機は様々な電流値の試算を容易にし、適切な明るさかつ安全マージンを確保できる値の選択を助けます。

抵抗器の計算方法 − 式の説明

計算の基本はオームの法則からのシンプルな式です:

R = (Vs − Vf) / If

ここで:

  • R — 抵抗値(Ω)
  • Vs — 電源電圧
  • Vf — LEDの順方向電圧
  • If — LEDを流れる順方向電流(アンペア単位)

計算機は If をミリアンペア単位で受け付け、内部でアンペアに変換します。電圧差(Vs − Vf)は抵抗器が「吸収」すべき電圧降下です。これを電流で割ると必要な抵抗値となります。

抵抗器の消費電力は以下で計算されます:

P = (Vs − Vf) × I または等価に P = I² × R

この値に基づき適切な定格電力の抵抗器を選び、安全マージンを考慮します(例:計算で0.18Wなら0.25Wまたは0.5Wの抵抗器を使うのが望ましい)。計算機は最小必要電力を示しますが、実運用では部品の限界近くでの使用を避けるほうが良いです。

TMEのお客様向け実用的な用途

LEDの直列抵抗器は多くの用途に見られ、単純な表示器から複雑な制御回路まで多岐に渡ります。計算機は特に次のケースで有用です:

  • マイクロコントローラボード設計時に、3.3Vや5Vの表示LED用抵抗を選ぶ場合、
  • 12Vや24Vから電源を取るLEDパネル設計で、一つのラインに複数LEDを接続し適切な抵抗値の選択が必要な場合、
  • 既存の機器を改造する際(例:異なる色や種類のLEDに交換)に、現行抵抗が適切か素早く確認したい場合、
  • リレーやコントローラ、電源装置などの動作状態を示すLEDが信頼性と省エネを求められるシステムで使用する場合。

抵抗の適切な選択は明るさのみでなく、LEDの寿命やシステムの安定動作にも影響します。より複雑な照明や高電流駆動LEDには、単純な抵抗の代わりに専用のLEDドライバや定電流源が使われます。

FAQ − LED抵抗計算機によくある質問

計算機は温度による Vf の変化を考慮している?

いいえ、計算機は入力(またはチャートから選択)した一定の Vf を前提としています。実際にはLEDの順方向電圧は温度の影響で若干変化し(通常、温度上昇で低下)、電流に影響します。

ほとんどの単純な用途(信号表示、パネルLED、小電流)ではこの近似で十分です。パワーLED、高温環境、極めて精密な回路ではデータシートの情報や追加計算、専用LEDドライバの利用を検討してください。

抵抗値が大きすぎる、または小さすぎるとどうなる?

抵抗値が大きすぎる場合 — LEDを流れる電流が想定より小さくなり、光が暗くなるかほとんど見えませんが、技術的に問題はありません(ただし明るさ不足)。

抵抗値が小さすぎる場合 — 電流が大きくなり、LEDが非常に明るく輝き強く加熱し、寿命が短くなり、最悪の場合LEDや抵抗が破損します。したがって、正確または小さすぎる値より少し大きめの値を選択するのが安全です。

データシートがない場合、LEDの順方向電圧はどう調べる?

以下の方法があります:

  • 色ごとの典型的な Vf 範囲 — 計算機隣のチャート利用(例:赤 1.8〜2.1V、白 約3.0〜3.4V)。
  • 店の製品説明 — 多くのデータシートや簡易説明に順方向電圧が記載されています。
  • 測定 — 実験室用電源と「安全な」抵抗器があれば、少量の電流(例:5〜10mA)を流してLED両端の電圧を測定。

単純な用途では典型値で足りますが、高電流や量産プロジェクトでは正確なデータシートを入手する価値があります。

複数LEDに同じ抵抗を使ってよい?

接続方法によります:

  • 抵抗器がそれぞれのLEDに直列接続された並列接続 — はい、同じ抵抗値が使えます(同種のLED・電流の場合)。
  • 1本の抵抗に複数のLEDを並列接続 — 推奨されません。LEDごとに Vf が異なり、電流が均等に分かれず、一部が強く光り、他が暗くなるか、1つに大電流が集まります。
  • 直列接続 — 全LEDを一つの抵抗で共有可能ですが、順方向電圧の総和を計算する必要があります。

安全なルールは「LED1個につき抵抗1個」、ただし意図的に直列チェーン設計する場合は別です。

LED用抵抗器は精密(1%)が必要?一般的な5%では不足?

一般的な用途には5%の許容範囲で十分です。

抵抗器の公差による電流の違いは:

  • LEDサンプル間の Vf バラツキ
  • 温度によるLEDの明るさ・特性変化

より小さい場合が多いためです。

1%抵抗器は極めて精密な電流・明るさの再現性が求められる場合(例:精密測定回路や制御されたLEDマトリックス)に意義があります。通常の表示用LEDには5%が最適です。

こちらも見る