+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

オームの法則

オームの法則の計算機は、電圧(V)、電流(A)、抵抗(Ω)、および電力(W)の間の関係を迅速に計算することができます。少なくとも2つの既知の値を入力するだけで、このツールは自動的にオームの法則と電力の関係式に基づいて残りのパラメータを計算します。これは、電気回路および電子回路の設計、診断、分析において実用的な助けとなります。

オームの法則の計算機は何に使うのですか?

オームの法則電卓は、文字通り電子機器のあらゆる場面で発生する変換を容易にします。すぐに確認することができます:

  • どのような電流が与えられた電圧で既知の抵抗の要素を介して流れます、
  • 安全な値に電流を制限するために、レジスタはどのような抵抗を持っている必要があります、
  • レジスタ、ヒーター、その他の負荷から放出される電力。

これにより、設計段階での部品値の事前選択、電源やケーブルへの負荷の評価、既存の回路が安全なパラメータ範囲外で動作していないことの検証が可能になります。

基本量V、I、R、P

電卓を快適に使うために、様々な記号の意味を覚えておくと便利です。

電圧 (V)

電気電圧は、回路内の2点間の電位差です。実際には、電源が導体内の電子を「押す力」を定義します。電子機器に見られる代表的な値は以下のとおりです:

  • 3.3Vと5V - マイクロコントローラーとデジタルロジックに電力を供給、
  • 12V - 車載システム、LED照明、ファン、
  • 24V - 産業オートメーション、
  • AC230V - 家庭用主電源(ここでは特に安全性が重要)。

電卓では、電圧はボルト(V)で入力します。

電流強度 (I)

電流強度とは、単位時間あたりに導体の断面をどれだけの電荷が流れるかを表します。実際には、これで決まります:

  • 電源の負荷、
  • 導体およびコンポーネントの加熱、
  • ヒューズとサーキットブレーカーの選択。

電流はアンペア(A)で表されますが、小さな電子回路ではミリアンペア(mA)で動作することがよくあります。電卓はアンペアで値を取り、これに基づいてその他の量を計算します。

抵抗 (R)

抵抗は、電流の流れを「阻害」する電気抵抗です。抵抗器、ケーブル、PCB上の経路、コネクタなど、回路内のすべてのコンポーネントは何らかの抵抗を持っていますが、その多くは非常に小さいものです。抵抗の単位はオーム(Ω)です。

正しい抵抗値を選択することで、以下のことが可能になります:

  • 電流を制限する(LEDランプなど)、
  • 分圧器の設定
  • フィルターやRC回路の特性を形成する。

電力 (P)

電力は、エネルギーが熱や光などの別の形に変換される速さを表します。電力はワット(W)で表されます。実際には、ワット数は部品がどれほど熱くなるかを示し、どれほど強力な電源が必要かを示します。

ワット数を知ることは、次のような場合に非常に重要です:

  • 正しい定格パワー(1/4W、0.5W、1Wなど)のレジスタを選択する、
  • トランジスタ、スタビライザー、ヒーターの発熱を評価する、
  • デバイス全体のエネルギーバランスの計画。

オームの法則計算機の仕組み - 計算式の考察

オームの法則電卓は、電圧、電流、抵抗、電力を結びつけるいくつかの基本的な関係に基づいています。

基本的なオームの法則の公式:

  • V = I × R - 電圧は電流に抵抗を掛けたものに等しい、
  • I = V / R - 電流は電圧を抵抗で割ったもの、
  • R = V / I - 抵抗は電圧÷電流。

電力の関係:

  • P = V × I - 電力は電圧と電流の積である、
  • P = I² × R - レジスタで散逸するパワーは、電流と抵抗から計算できる、
  • P = V² / R - または電圧と抵抗から計算できる。

電卓の使い方は簡単です:

  1. 少なくとも2つの既知の値(例えば、電圧と抵抗または電圧と電流)を入力します。
  2. 計算 "ボタンをクリックします。
  3. 電卓は、適切な数式を使用して、その他のフィールドを自動的に完了します。

与えられた状況で使用する公式を覚えておく必要はありません - 道具は、計算ミスのリスクを軽減し、毎日の作業をスピードアップし、バックグラウンドでこれを行います。

電卓アプリケーションの実際

オームの法則電卓は、簡単な実験にも、より複雑な回路の設計にも役立つ万能ツールです。

応用例

  • LEDランプの電流制限、トランジスタの動作点設定、分圧器の作成など、レジスタの選択。
  • 電源電圧と負荷(ヒーター、電球、コイル)の抵抗値がわかっている場合の負荷電流の見積もり。
  • コンポーネントで失われる電力を計算し、電源回路に適切なレジスタやヒートシンクを選択する。
  • 電源設計の検証。すなわち、電源がすべての負荷に対して十分な電流と電力を持つことをチェックする。
  • 故障診断。部品が計算で想定される以上に発熱する場合、計算機を使用することで、理論と回路の実際の動作をすばやく比較することができます。

部品カタログノートと組み合わせることで、オームの法則電卓は、エレクトロニクスエンジニア、オートメーションエンジニア、ホビイストの日常業務を実践的にサポートします。

よくある質問 - オームの法則電卓に関する最も一般的な質問

なぜ計算には最低2つの値が必要なのですか?

オームの法則と電力の公式は、電圧(V)、電流(I)、抵抗(R)、電力(P)の4つの量を組み合わせます。

各式には、既知が2つと求めるものが1つあります(例:V = I × R - Vを計算するにはIとRを知る必要があります)。1つの値しか指定しない場合、方程式系は「決定不足」となる。- その他パラメータの組み合わせは無限に存在する。したがって、電卓は余りを明確にカウントできるように、最低2つの数値を必要とする。

電卓は交流の計算に適していますか?

はい。

単純な抵抗負荷(例えば、純粋なヒーター、抵抗器、古典的な電球)の場合、オームの法則は、電圧と電流の実効値(例えば、AC230V)を使用することを条件として、DCの場合と同じように動作します。

コイルやコンデンサ(インダクタンス、キャパシタンス)を使った回路では、リアクタンスと位相シフトが作用します。この場合、通常のV = I × Rでは不十分で、インピーダンスの概念を使う必要があります。この計算機は、「純粋な抵抗性」の部分についての近似値としてしか見なすことができません。

計算機が非常に大きな電流を示した場合、結果をどのように解釈すればよいですか?

計算で非常に大きな電流が表示されるのは、通常、電卓に入力された抵抗が電源電圧に対して非常に小さいことを意味します。

これは以下のことを意味します:

  計画した回路で実際に短絡または短絡に近い状態になっている(例:抵抗の入れ忘れ、抵抗値が小さすぎる)、  、または単に入力データの間違い(例:単位の間違い(ΩではなくmΩ))。

電卓が電源や部品の能力をはるかに超える電流を示した場合、そのような回路は実際には危険であり、修正(抵抗の追加/追加、電圧制限、保護)が必要であると考える価値がある。

ある電圧と負荷で、ある電流のヒューズが動作するかどうかを計算機で確認するには?

  1. 電源電圧と負荷の既知の抵抗(または電圧と電力)を入力します。
  2. 電卓から負荷電流(I)を読み取ります。
  3. 得られた電流をヒューズの定格電流と比較する:
    • 負荷電流がヒューズの定格電流より低い場合 - 通常の条件下ではヒューズはトリップしないはずです、
    • 負荷電流がヒューズの定格電流より低い場合 - 通常の条件下ではヒューズはトリップしないはずです。高い場合 - ヒューズは動作します(特性による:高速/遅延)。

ヒューズには独自の時間-電流曲線があることを忘れないでください。定格電流を少し超えただけでは、長い時間が経過してからトリップが発生する場合がありますが、大きく超えた場合は非常に早くトリップが発生する場合があります。

電源電圧を変更すると、コンポーネントの電流と電力にどのような影響があるかを計算機で見積もることはできますか?

はい - これは最も簡単なアプリケーションの1つです。

  • 電圧と抵抗を入力し、電流と電力を読み取ります。
  • 次に電卓で電圧だけを変更し(例えば9Vに)、新しい値を読みます。

純抵抗負荷の場合

  • 電流は電圧に比例して変化します(I ~ V)、
  • 電力は電圧の2乗に比例して変化する(P ~ V²)。

つまり、12Vから9Vへの電圧降下は電圧の3/4であるが、電力は(9/12)² = 0.56...≒元の値の56%に降下する。

電卓は分圧器のレジスタ値を選択するのに役立ちま すか?

電卓は分圧器自体を "設計 "するのではなく、計算を手助けします:

  1. 分圧器を流れる電流 - 電源電圧と等価抵抗(直列分圧器の場合は R1 ㎟+ R2)を入力すると、電流が表示されます。
  2. 各レジスタにかかる損失電力 - 与えられた電流に対して、R1とR2にかかる電力P = I² × Rを数えることができます。

典型的な手順:

  • 単純な分圧式(Uwy = Vin × R2 / (R1 + R2))からR1とR2をあらかじめ選択する、
  • 分圧器の電流とレジスタのパワーを電卓でチェックする、
  • 必要であれば、抵抗を増やす(電流を減らす)か、抵抗の電力を増やす(電源を増やす)。

これにより、分周器が不必要に大きな電流を流したり、パワーレジスタが小さすぎたりするのを簡単に防ぐことができます。

部品の抵抗値が温度によって変化することを考慮していますか?

いいえ-電卓は、Rフィールドに入力したとおりの一定の抵抗を想定しています。実際には、多くの部品(レジスタ、ケーブル、ヒーター)には温度係数があり、温度によって抵抗値が増減します。典型的な小電力回路では、その差は小さく、無視できます。しかし、大電力、高温では、データシートのデータ(TC、TCR)を考慮しなければならず、抵抗値を独自に補正しなければならない場合があります。

電卓はケーブルやコネクタの電圧降下を考慮していますか、それともこれらは別途追加する必要がありますか?

電卓は、入力値として入力された電圧で動作します。ケーブル、コネクタ、または他のコンポーネントの電圧降下を含めたい場合は、次のことが必要です:

  • 負荷にかかる実際の電圧(すなわち、電源電圧から電圧降下を差し引いたもの)を電卓に入力する、
  • または、ケーブルの抵抗値をカウントし(例えば、別々に)、回路の総抵抗値に含めます。

言い換えれば、電卓は、入力データに含めるまで、ケーブルやコネクタについて「知らない」のです。

電圧と電力はわかりますが、電流や抵抗はわかりません。

はい - これは一般的なケースであり、電卓は非常にうまく処理します。

知っている場合

  • 電圧 V
  • 電力P

を決定することができる:

  • 電流: I = P / V
  • 抵抗R = V² / P

実際には

  1. VとPを電卓に入力する。
  2. 道具は上記の関係に基づいてIとRを勝手に計算する。

これは、例えば、「12V / 10W」と説明されているヒーターや電球があり、それが描く電流とその実効抵抗を知りたい場合に便利です。

ご存知ですか?

  • かつてオームの法則はあまり知られていませんでした。ゲオルク・オームは1827年に研究を発表しましたが、科学界からは非常に冷淡に受け止められました。あまりに理論的」であり、あまり実用的ではないと考えられたのだ。その数年後、現代の電気工学がこの法則なしには考えられないことが明らかになった。
  • オームの法則は「いつでもどこでも」適用されるわけではない。レジスタ、ケーブル、ヒーターは、理論に従って、つまりV=I-Rを満たすように動作する。しかし、すでにLED、ハロゲン電球、トランジスタ、飽和素子などは線形素子ではなく、古典的なオームの法則は局所的または近似的にしか適用されない。
  • オームの法則は、設計における常識の最初の「フィルター」である。計算の結果、5Vで数百アンペアが流れ、抵抗が「ほぼゼロ」であった場合、これは回路が実際には短絡していることを示している。多くの設計者は、スケッチの段階でこのような不合理を発見するためにオームの法則を使用している。
  • オームの法則はまた、単位が正しいかどうかの最初のテストになることも多い。電圧をボルトで、電流をミリアンペアで、変換せずに入力すると、Rスコアは「スペースがない」と表示されます。多くのエンジニアはまず確認する:多くのエンジニアは、結果を信じる前に、まず「大きさのオーダーが意味をなしているか」を確認する。
  • わずかに発熱するレジスタは、たいていの場合「楽しく」動作する。オームの法則と電力公式から、抵抗器が例えば定格電力の30~50%で動作する場合、穏やかな加熱は正常です。高い計算損失で完全に冷えている場合は、回路が遮断されているため、電流が全く流れないことを意味します。
  • 電力計算式は、部品が "揚げられる "ことから救うことができる。プロジェクトが機能から始まり、その時初めて誰かがP = I²-RまたはP = V²/Rを計算し、突然、小さくて目立たない抵抗が2-3Wを放散することが判明することがよくあります。オームの法則計算機が焼けたプリント基板を救う瞬間だ。

こちらも見る