この計算機は、カラーバンドで示された抵抗の値を解読するための迅速な方法です。バンドの数とその色を選択するだけで、ツールが即座に抵抗値を示します。サービス、プロトタイピング、古い回路の分析において、説明が読みにくい、または存在しない場合に欠かせないものです。
抵抗器のカラーコードの仕組み
カラーコードは、抵抗値を示すためのユニバーサルシステムで、部品のケースに数値を印刷する必要がなくなります。主にアキシャルリード抵抗器(THT)で使用され、異なる色の帯がそれぞれ数字、乗数、または許容誤差を表します。
帯の数によって区別されます:
- 3帯 - 2つの数字と乗数、
- 4帯 - 2つの数字、乗数、許容誤差、
- 5帯 - 3つの数字、乗数、許容誤差、
- 6帯 - 上記に加えて温度係数(ppm/K)。
読み取りは常に特定の方向で行われます - 帯が近く、始めに銀色または金色がない側からです。
抵抗器のカラーコード表
| 色 |
数字 |
乗数 |
許容誤差 |
温度係数 (ppm/K) |
| 黒 |
0 |
×1 |
— |
250 |
| 茶 |
1 |
×10 |
±1% |
100 |
| 赤 |
2 |
×100 |
±2% |
50 |
| オレンジ |
3 |
×1 000 |
— |
15 |
| 黄 |
4 |
×10 000 |
— |
25 |
| 緑 |
5 |
×100 000 |
±0.5% |
— |
| 青 |
6 |
×1 000 000 |
±0.25% |
10 |
| 紫 |
7 |
×10 000 000 |
±0.1% |
5 |
| 灰 |
8 |
×100 000 000 |
±0.05% |
— |
| 白 |
9 |
×1 000 000 000 |
— |
— |
| 金 |
— |
×0.1 |
±5% |
— |
| 銀 |
— |
×0.01 |
±10% |
— |
| 帯なし |
— |
— |
±20% |
— |
カラーコードの典型的な用途
カラーコードは主に従来のアキシャルリード抵抗器(ワイヤーリード付き)に使用されます。SMD技術の発展にもかかわらず、ストライプ抵抗器は広く使用されています:
- 低予算のデバイスで、
- 教育プロジェクトやDIYで、
- 古いタイプの機器のサービスで、
- 印刷やラベルのスペースがない場合。
その利点は耐久性と可読性ですが、色が褪せたり、ラッカー、ほこり、損傷によって覆われたりしない限りです。
抵抗器の帯の値の読み取り - 注意すべき点
カラーコードの使用は簡単に見えるかもしれませんが、間違いを犯すのは簡単です。以下はよくある落とし穴です:
- 読み取り方向が間違っている、例えば金の帯を最初の帯として認識する代わりに最後の帯として;
- 色の類似性 - 特に茶色、赤、オレンジは暗い照明の下で区別が難しいことがあります;
- 損傷や汚れ - 長年の使用後に帯が読み取りにくくなることがあります。古いデバイスでは、熱、UV放射、またはラッカーの老化の影響で帯の色が変わることがあります。そのため、サービスではしばしば複数の類似した部品を比較するか、直接値を測定します;
- 許容誤差の欠如 - 古い部品には第4の帯がないことがあります。
疑問がある場合は、カタログと比較するか、単にマルチメーターで抵抗を測定する価値があります。
FAQ - 抵抗器のカラーコードに関するよくある質問
4つの帯の値をどのように読み取りますか?
最初の2つの帯は数字で、3番目は乗数、4番目は許容誤差です。例えば、赤(2)、紫(7)、茶(×10)、金(±5%)= 270Ω ±5%。
金と銀の帯は何を意味しますか?
金は乗数として = ×0.1、許容誤差として = ±5%です。一方、銀は乗数として = ×0.01、許容誤差として = ±10%です。
帯は常に左から右に読みますか?
はい、しかし物理的な部品の側ではなく、帯の配置に関してです。通常、一方の側に大きなスペースがある場合、それはカラーコードの終わりを意味します。抵抗器の端からの距離が同じ場合は、許容誤差の帯を探します - 金または銀の色は常に最後にあります。
第4の帯がない場合はどうなりますか?
許容誤差の帯がない場合は、デフォルトで ±20% - 最も安価なまたは古い抵抗器で使用されます。
抵抗器の帯の色はユニバーサルですか?
はい。抵抗器に使用されるカラーコードは国際的な標準であり、製造者や原産国に関わらず適用されます。
ご存知ですか…
- 抵抗器のストライプマーキングは、20世紀の20年代にアメリカのRadio Manufacturers Association (RMA)によって開発されました。電子部品がますます小さくなるにつれて、文字が収まらなくなったため、カラーコードが導入されました - ユニバーサルで、読みやすく、拡大鏡なしで認識可能です。今日では4帯、5帯、さらには6帯のコードが使用されています。追加の帯は許容誤差と温度係数についての情報を提供します。これは電子工学の最も成功した標準の一つであり、今日も変わらずに機能しています。
- 非常に精密な抵抗器(例えば6帯のもの)には、測定機器で重要な温度安定性に関する追加情報が含まれています。
- インダクタンスやセラミックコンデンサにもストライプマーキングがありますが、異なるルールがあります。IEC 60062:2016 - “抵抗器およびコンデンサのマーキングコード” は、抵抗器のカラーコードを含む受動部品の値の符号化を確立する公式文書です。
- 読み取り方向が不明な場合、帯の配置から判断できます - 最初の帯は常に一方の端に近いです。また、金または銀の帯の識別も役立ちます - 通常、許容誤差として最後にあります(許容誤差として)。
- カラーコードの色は直接抵抗値を示すわけではなく、数字または乗数を示し、最終的な抵抗値はその配置から導き出されます。例えば、カラーコードでオレンジは数字の3を表し、3Ωの値を意味するわけではありません - 帯の位置によって解釈が異なります!
- 抵抗器のカラーストライプの位置は、記憶術を使用して簡単に覚えることができます。さまざまな言語で、色の順序を覚えるのに役立つ面白いまたは教育的なフレーズが数多くあります。例えば、英語では人気のあるものの一つは「Big Boys Race Our Young Girls But Violet Generally Wins」です。