+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

アンペア(A) - 定義

アンペア(A) は、電流のSI単位であり、国際単位系(SI)における7つの基本単位の一つである。これは、回路内の1点を通過する電荷の量を単位時間あたりで定義するもので、具体的には1秒あたり1クーロンである。 この単位は、19世紀の物理学者であり電磁気学の先駆者であるアンドレ=マリー・アンペールにちなんで名付けられました。彼の研究は、電流とその磁気的相互作用に関する基本原理の基礎を築きました。

2019年の再定義により、アンペアは基本電荷定数を用いて定義されるようになりました。 この定義によれば、1アンペアは1秒あたり正確に1⁄(1.602176634 × 10⁻¹⁹)個の電子の流れに相当し、これは1秒あたり約6.241 × 10¹⁸個の基本電荷に等しい。 この定義により、単位は基本物理定数に直接結び付けられ、計測器の巨視的特性への依存が排除され、一貫性と精度が確保される。

実際には、アンペアは、電気回路 を流れる電流の強さを定量化するものです。電流レベルは、変圧器、導体、ヒューズ、電源などの電気部品の設計、動作、安全性に直接影響します。また、電気保護システム、特に熱的過負荷や感電の危険からの保護においても重要な要素となります。 アンペアは、ボルトオーム といったその他単位と相互作用し、電圧、電流、抵抗を結びつけるオームの法則によって記述される関係を形成します。

電流の測定は通常、電流計を使用して行われます。電流計は、独立した測定器である場合もあれば、マルチメーターに組み込まれている場合もあります。直流(DC) および交流(AC) のいずれの用途においても、エネルギーの流れを管理し、過負荷や電気機器の損傷を防ぐためには、アンペア単位での値を知ることは不可欠です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る