+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/61738/) クーロン(C) は、SI における電荷の基本単位であり、1アンペア[の電流が1秒間に運ぶ電荷の量として定義される。これは電気量の尺度を表し、静電的な影響を及ぼす能力や、電流伝導プロセスに関与する能力を記述するものである。 現代の定義において、クーロンは基本電荷定数を通じて間接的に定められており、その値は2019年のSI単位の再定義の際に正確な数値として固定された。
「クーロン」という名称は、静電気力に関する先駆的な研究を行ったフランスの物理学者シャルル=オーギュスタン・ド・クーロンに由来する。 この単位は、巨視的および微視的スケールの両方で電気現象を記述する上で極めて重要な役割を果たしています。素粒子の文脈において、1クーロンは、それぞれ反対の符号を持つ基本電荷を持つ電子または陽子約6.24 × 10¹⁸個分の電荷に相当します。
工学の実務においては、クーロンは電気回路における電荷の流れを定量化したり、コンデンサの静電容量を決定したり、電気化学的効果を測定したり、電場における荷電粒子の動きを分析したりするために使用されます。 クーロンは、アンペア()、ボルト( )、ジュール( )といったその他単位と密接に関連しており、これらが一体となって、オームの法則やクーロンの法則を含む電気工学( )における基本的な関係を定義している。クーロンで表される量は、特に電池技術、コンデンサ、電力変換システムにおいて、エネルギーの貯蔵( )や伝達に関わる計算に不可欠である。
基本単位として、クーロンは電界強度、静電気力、電荷密度などの静電気的および電磁気的現象を定量的に記述することも可能にします。その応用範囲は、理論物理学から電力工学、民生用電子機器に至るまで多岐にわたります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。