+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

抵抗器 - 定義

レジスタ( )は、パッシブ素子()の一種であり、主に電流を制限したり、電圧を分圧したり、熱としてエネルギーを消費したりするために使用される電気回路部品( )です。その動作原理は、抵抗という現象、すなわち自由電荷キャリアの移動に抵抗する物質の特性に基づいています。 理想的な条件下では、レジスタはオームの法則に従って動作します。つまり、端子間の電圧は、そこを流れる電流に比例します。

構造の観点から、レジスタは、炭素、金属酸化物、抵抗性合金、またはセラミック基板上に堆積された金属膜など、抵抗率が正確に定義された材料から作られています。 オーム単位で表されるレジスタの抵抗値は、固定値の場合もあれば、可変抵抗器の場合は調整可能な場合もあります。レジスタを表す主なパラメータには、抵抗値、許容差(公称値からの許容偏差)、定格電力 、温度係数、および長期安定性などがあります。

工学の実務において、レジスタはさまざまな重要な機能を果たしています。回路分岐での電流制限、トランジスタの動作点の設定、分圧回路の形成 、ノイズの抑制、および伝送線の終端処理などです。ほぼすべての電子回路に存在するため、レジスタはアナログおよびデジタル電子機器、電力システム、オートメーションにおける基本的な構成要素となっています。 回路設計においては、抵抗値だけでなく、電力損失や、温度、湿度、放射線などの環境要因の影響も考慮する必要があります。

レジスタは、スルーホール(THT) および表面実装(SMD) の両方のタイプで入手可能であり、寸法やマーキングが標準化されているため、識別やオートメーション組立が容易です。 その値は、公称抵抗値と許容差を示すカラーコードまたは数値表記を用いて読み取ります。その簡便さと信頼性から、レジスタは電子機器において最も一般的に使用される部品の一つであり続けています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る