+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
リチウムイオン電池 は、の電極 (負極と正極)の間で、の電解質 を通じたリチウムイオンの可逆的な移動によってエネルギーが蓄積・放出される種類の電気電池です。充電状態では、リチウムイオンは主にの負極 (多くの場合、グラファイト製)に存在します。 放電時には、イオンが電解質を通って陰極 (通常はリチウム金属酸化物で構成)へと移動し、それに伴う外部回路を通る電子の流れが有用な電流を構成します。
リチウムイオン技術は、高いエネルギー密度、低い自己放電率、そして比較的安定した性能を維持しながらの多数の充放電サイクル数によって特徴づけられます。 これらの特性により、この種の電池は、携帯電子機器、コードレス道具、電気自動車、および定置型エネルギー貯蔵 システムで広く利用されています。
リチウムイオン電池の電解質は通常、リチウム塩を含む有機液体の形態をとりますが、化学的安全性を高めるために、半固体および固体タイプも開発されています。 過熱やセルの発火リスクを抑えるため、電圧、電流、動作温度を制御する高度な電池管理システムが採用されています。
この種の電池の特徴としては、高いエネルギー効率、容量に対する軽量性、メモリー効果がないことも挙げられ、ニッケルカドミウムなどの旧来の技術に比べて使用の柔軟性が高くなっています。 しかし、過放電、過充電、および極端な温度に対する感受性が高いため、個々のセルレベルおよびバッテリーパック全体において、保護システムの導入が必要となる。
リチウムイオン電池技術の進歩は、化学的安定性の向上、エネルギー容量の増大、および製造コストの削減に重点が置かれており、これらは持続可能なエネルギー技術の開発にとって極めて重要である。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。