+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
電磁石 は、強磁性コアに巻かれた巻線に電流を流すことで、磁界 を制御された方法で発生させる装置である。](/jp/ja/news/library-articles/page/61746/)永久マグネットとは異なり、電磁石の磁場は電流が流れている間だけ存在し、その値や方向は簡単に調整できるため、メカニカル・電気・オートメーションシステム[で広く使用されているコンポーネントである。
ソレノイドの原理はアンペールの法則とファラデーの誘導の法則によって説明される。導体のコイル を流れる電流は、通常軟鋼製の透磁率の高いコアの存在によって強化された磁場を作り出す。このコアは磁場の線を集中させ、その強度を高め、ジャンパー、アンカー、接点など他の回路部品と効果的に相互作用できるようにする。
ソレノイドはその他、リレー、コンタクタ、電磁弁、昇降装置、磁気搬送システム、電気モーター、発電機などに使用されています。 。産業用途では、強磁性材料でできた重い物体を操作するために、高出力のソレノイドが使用されることがよくあります。一方、精密工学では、小型ソレノイドが小さな動作やスイッチ信号の制御に使用されます。
ソレノイドの動作パラメータ、例えば吸引力、応答時間 、ストローク範囲、エネルギー効率などは、コイルの数、電流、コアの特性、磁気システムの形状に依存します。ソレノイドの設計には、磁気飽和、ヒステリシス 、熱損失、インダクタンス などの現象を考慮する必要があり、これは動的条件下での信頼性と性能にとって非常に重要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。