+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

同軸ケーブル - 定義

同軸ケーブル は、高周波電気信号の伝送に使用される特殊な伝送ケーブルであり、その設計により、電磁干渉に対する優れた保護が提供され、信号損失が最小限に抑えられている。中央の導体 、その周囲を誘電体絶縁材 、その周囲を円筒形のスクリーン(通常は編組銅、アルミ箔、またはこれらの材料の組み合わせで作られる)でシールドし、全体を保護用外被層で覆ったものである。

中心導体は信号の伝送に使用され、スクリーンはグランド 、電磁バリアとして機能し、信号の外部への放射を抑え、干渉が環境に浸透するのを防ぎます。導体とスクリーン間の一定の距離と、誘電体 の特性により、ケーブルの特性波動インピーダンスが決定され、標準的な用途では通常 50 Ω または 75 Ω です。

同軸ケーブルは、通信システム、テレビ信号伝送、CCTVシステム、アンテナ設備、計測および軍事技術に広く使用されています。](/jp/ja/news/library-articles/page/61906/)同軸ケーブルは、その特性により、[データの完全性を高く維持しながら、長距離にわたって信号を効率的に伝送することができます。RFおよびマイクロ波システムエンジニアリングでは、適切な帯域幅を確保し、減衰 を最小限に抑え、伝送システム全体の性能に影響するインピーダンス整合をとるために、適切なタイプの同軸ケーブルを選択することが極めて重要です。

同軸ケーブルの高度なバージョンは、広い温度範囲、紫外線、湿気、および耐薬品性をカバーする極端な環境条件で動作するように適合させることができ、産業、航空宇宙、および工業用途での使用を可能にします。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る