+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
半導体レーザー は、レーザー の一種であり、その活性媒質は半導体コネクタであり、半導体構造内での電荷キャリア(電子と正孔)の再結合の結果として、電磁放射 を放出する。この発光プロセスは誘導放出の現象に基づいており、その結果生じる放射はコヒーレントで、単色かつ指向性が高い。 この現象は、レーザー動作を開始・維持するのに十分な光増幅が得られる条件下で発生する。
半導体レーザー構造には通常、p-n接合 または、電流によってエネルギーが供給されるより複雑なヘテロ構造が用いられる。発振媒体は通常、量子層または量子井戸内に配置されており、これにより発光波長を精密に制御することが可能となる。 光波は、チップ構造の不可欠な部分である光学共振器を形成するミラーからの反射によって増幅される。
半導体レーザーは、そのコンパクトな設計、高いエネルギー効率、および直接変調能力を特徴としており、データ伝送システム、光ファイバー通信、光学式リーダー、センサー、および民生用電子機器において極めて有用である。 その波長は使用される半導体材料に依存し、赤外線 から近紫外線に至る幅広いスペクトル範囲をカバーします。
分布型フィードバックレーザー(DFB) 、VCSEL(表面発光)レーザー、あるいは進行波レーザーといった先進的な設計も、現代の応用分野で使用されています。 小型化と集積回路への統合により、半導体レーザーは技術フォトニクス および次世代の通信・計測システムの開発において重要な役割を果たしています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。