+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

OFDM (直交周波数分割多重) - 定義

OFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)は、デジタル伝送システムで使用される高度な変調 および多重化 技術であり、異なる周波数の複数の互いに直交するキャリアを使用してデータを同時に伝送する。これらのキャリアはそれぞれ独立に変調され、通常はQAMまたはPSK変調 、単一の伝送チャネル内で複数の情報を並行して伝送することができる。

OFDMの特徴は、搬送波信号の直交性を利用することです。つまり、スペクトルの一部が重なっていても、互いに干渉しないように周波数が選択されます。これにより、チャネル間干渉(ICI)を抑えつつ、利用可能な帯域幅を非常に効率的に使用することができる。OFDMベースの伝送は、マルチパス、すなわち信号の反射によって生じる遅延や干渉の現象に影響されないため、無線ネットワークのような伝搬変動が大きい環境に特に適しています。

この技術は、標準規格Wi-Fi 、LTE、5G NR、DVB-T/T2、DAB、DSLブロードバンド技術など、最新の通信システムで広く使用されています。OFDMの重要な実装要素の1つは、高速フーリエ変換(FFT)とその逆(IFFT)の使用であり、これにより周波数領域と時間領域間の効率的な信号変換が可能になる。

OFDMは、キャリアの数、帯域幅、 または変調タイプなどの伝送パラメータの選択に大きな柔軟性を提供し、チャネル条件やユーザーの要件にシステムを動的に適合させることができます。しかし、実世界の条件下でデータ伝送の高い信頼性と品質を確保するためには、正確な 周波数と時刻の同期、および高度な誤り訂正方式が必要です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る