+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
オプトエレクトロニクス は、光や電磁放射 と半導体物質との相互作用に関連する現象を利用するデバイスやシステムの研究、設計、応用に関わる科学技術の学際的分野である。光エネルギーを電気信号に変換するプロセスや、その逆のプロセス、また光を利用した情報伝達を含む。固体物理学、電気力学、量子力学 の法則に基づいている。
オプトエレクトロニクスの主な応用分野には、発光ダイオード(LED)、半導体レーザー またはコヒーレント光源などの発光デバイス、放射線検出器、例えばフォトダイオード、フォトトランジスタ、CCDアレイ およびCMOS などがある。光を使って電気信号を非接触で伝送できるフォトカプラなどの光結合素子も重要な役割を果たしている。電気通信技術では、オプトエレクトロニクスは、光ファイバー や高帯域幅光伝送システム の運用の基礎となっている。
この技術は、エレクトロニクス産業、オートメーション 、医療から軍事システム、センサー、情報技術に至るまで、幅広い分野で利用されている。小型化と集積化の進展に伴い、オプトエレクトロニクス回路は集積回路の形で開発されており、複雑な光検出、処理、発光システムをワンチップで実現できるようになっている。ここで特に重要なのは、光学部品と電子部品がマイクロスケールレベルで連動する集積フォトニクスの開発である。
オプトエレクトロニクスは、半導体材料の物理的特性と、光子の制御された発光および吸収プロセス( )を組み合わせ、高度な測定、通信、情報技術を実現する。オプトエレクトロニクスは、データ伝送速度、測定精度、エネルギー効率を高める必要性によって発展してきた。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。