+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

フェライト・メモリー - 定義

フェライト・メモリ は、20世紀後半にコンピュータで使用された不揮発性 オペレーショナル・メモリの一種で、強磁性材料でできた磁化 コアフェライト の形で情報が保存されていた。これらの素子は小さなリングの形をしており、そこにワイヤーが引かれ、電磁現象に基づいてデータを書き込んだり読み取ったりできるようになっていた。各コアは、磁化の方向によって、1ビット の情報を表していた。

フェライトコアへの書き込みには、それぞれのワイヤーに電流パルスを発生させ、それによってそれぞれのコアの磁気状態を変化させる必要があった。読み出しは破壊的で、コアの電流状態をリセットするパルスを挿入し、ビットが設定されていれば書き換える必要があった。読み出し情報は、フラックスの変化から生じる誘導電圧に基づいて読み出しワイヤーに生成された。

フェライト・メモリは、工業用や軍事用の条件下でも、高いノイズ耐性、高い耐久性、信頼性を特徴としていた。また、電力なしで長期間データを保存できるという利点もあり、今日のダイナミックRAM とは一線を画していた。その他、フェライトコアの物理的な大きさや、ワイヤーとのインターリーブが複雑なため、製造コストが比較的高く、保管箱の密度が限られているという欠点があった。

この技術は1970年代にソリッドステート・メモリー・チップに取って代わられ、大容量、小型、高速を実現した。とはいえ、フェライト・メモリはコンピュータ開発の歴史において重要な役割を果たし、IBMシステム/360のようなシステムや、例えばアポロ計画のような宇宙ミッションで使用されたオンボード・コンピュータで広く使用されてきた。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る