+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ポテンショメータ - 定義

ポテンショメータ(Potentiometer) は、3端子の調整可能な抵抗器で、抵抗素子に対する可動接点の位置を変えることにより、抵抗値 を調整することができる。その主な機能は、電気および電子システムにおける電圧または電流の正確な制御であり、制御、規制および測定システムにおける重要な構成要素となっている。

ポテンショメータの構造には、カーボン、サーメット、マンガン、導電性ポリマーなど、安定した電気特性を持つ材料で作られた固定抵抗経路と、電圧分割点を変更する可動スライドまたは回転スライダがあります。抵抗特性は、スライダーの動きに比例して抵抗値が変化するリニアなものと、人間の聴覚に合わせてゲイン調整が必要なオーディオ用途に用いられる対数的なものがある。

ポテンショメータの動作は、分圧の原理に基づいています。 では、入力電圧は、可動接点の現在の位置に応じて2つに分けられます。このようにして、音響システムにおける音量、信号発生器における周波数 、電気モーター用コントローラーにおける速度などの電気パラメーターをスムーズに調整することができる。

ポテンショメータには、軸を回転させて調整するロータリータイプと、接点を直線的に動かして抵抗値を変化させるスライドタイプがあります。高精度のアプリケーションには、多回転ポテンショメータが使用され、より正確な抵抗値の設定が可能です。デジタルポテンショメータは、電子ポテンショメータを使用し、抵抗値の変化は、バイナリ信号で制御されるスイッチ抵抗アレイによって実現されます。

ポテンショメータの耐久性と精度は、抵抗経路材料の品質と可動接点の機構に依存し、その摩耗は不安定な電気接触から生じる「揺れ」効果につながる可能性があります。信頼性が要求されるシステムでは、光学式や磁気抵抗式エンコーダなどの非接触式ポテンショメータが使用され、機械的摩耗の問題が解消され、デバイスの寿命が延びます。

産業オートメーションシステムでは、ポテンショメータは角度センサーやリニア位置センサーとして機能し、マイクロプロセッサーシステム やアナログ・デジタルコンバーターと連動して、動的な制御パラメータを可能にします。オーディオ技術や計装では、オーディオのイコライゼーションや信号のバランシングシステムで使用され、照明システムでは、光量の無段階調節を可能にします。

](/jp/ja/news/library-articles/page/61908/) 現代の電子システムへのポテンショメータの集積には、温度補償回路の使用、MEMSシステム における小型化、[インターフェース-COPY03 ユーザー・インターフェースにおける直感的なパラメータ調整を可能にする制御パネルへのタッチ技術の実装などが含まれます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る