+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

薄膜トランジスタ(TFT) - 定義

薄膜トランジスタ(TFT、Thin Film Transistor) は、薄膜半導体構造を持つ電界効果トランジスタ(FET)の一種であり、主に制御回路、液晶ディスプレイ(LCD)アレイ 、OLEDディスプレイ、および高密度集積化と精密な制御を必要とするその他のマイクロエレクトロニクス用途 で使用されています。 その設計は、誘電体基板上に活性半導体材料の薄層を堆積させることに基づいており、モノリシックシリコン構造で製造される従来のMOSFETとは一線を画しています。

薄膜トランジスタの構造には、半導体層、ソース(Source)およびドレイン(Drain)電極、誘電体 絶縁層、およびゲート (Gate) が含まれます。ゲートは、伝導チャネルを通る電荷の流れを制御します。半導体材料は、アモルファスシリコン(a-Si)、 多結晶シリコン(poly-Si)、有機半導体、またはIGZO(インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物)などの金属酸化物から構成され、これらがキャリア移動度やスイッチング時間など、トランジスタの電気的特性を決定します。

TFTトランジスタの動作は、ゲートに印加される電圧によって半導体チャネル内の導電度を変調することに基づいており、これによりソースとドレイン間の電流の流れを精密に制御することが可能となる。 液晶ディスプレイでは、各ピクセルは個別の薄膜トランジスタによって制御され、このトランジスタが液晶を分極させる電圧をオン/オフすることで、動的な画像管理を可能にし、高コントラストと短い応答時間を実現しています 。

TFT 技術は、現代の高解像度ディスプレイにも採用されており、個々のサブピクセルの輝度を精密に制御する高度なアクティブマトリックス (AM) の統合を可能にしています。低温多結晶シリコン(LTPS、Low-Temperature Polycrystalline Silicon)で作られたバリエーションは、より高速なスイッチング速度と高いエネルギー効率を備えており、モバイルデバイスや拡張現実(AR)技術に使用するための、薄型で柔軟性があり、エネルギー効率の高いパネルの設計を可能にしています 。

薄膜トランジスタ分野における最先端の開発には、有機半導体やナノ材料 を使用した透明技術やフレキシブル電子構造の開発が含まれ、機械的耐久性が向上した超薄型ディスプレイの製造が可能となっています。 IGZOトランジスタの導入により、リーク電流を大幅に低減し、色再現性やエネルギー効率の面でディスプレイの品質を向上させることが可能になり、医療用モニター、航空宇宙用ディスプレイ、および産業用パネルへの応用が進んでいます。

集積TFTトランジスタは、タッチセンサー、電子ペーパー制御システム、および最新のマイクロエレクトロニクスシステムにも使用されており、その薄膜設計により、巨大な半導体構造に基づく従来の技術と比較して、小型化と性能向上が可能となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る