+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

近接現象(表皮性) - definition

近似現象 は、表皮効果(近接効果、近接効果)とも呼ばれ、の導体 が交流(AC) を伝導する際、特にそれらが互いに近接している場合に観測される電磁現象である。これは、流れる電流によって発生する交番磁界の相互作用によって引き起こされる、隣接する導体の断面における電流密度 の不均一な分布からなる。その結果、電流は隣接する導体から最も離れた導体の部分に集中し、実効電気抵抗の増大とエネルギー損失をもたらす。

この現象は、交番磁界中で動作する導体、特に変流器、電源コード、マルチコアケーブルで発生し、隣り合う導体が相互に渦電流 を誘導する。古典的な表皮効果(つまり、自身の磁場の影響を受けて導体表面に変位する電流)と組み合わされると、近接効果は、特に高周波において、回路性能に大きな影響を与える可能性があります。

近接効果の影響下での導体内の電流分布は、周波数 信号、導体の形状、それらの距離、および材料特性など、多くの要因に依存します。その結果、熱損失が増加し、機器の効率が低下するため、高周波コンポーネントの設計や多導体経路における電流分布の解析において、この効果を考慮する必要がある。

電磁工学では、形状や動作条件が電流分布に与える影響を評価するために、高度なマクスウェル方程式とシミュレーション技術を用いて近接現象をモデル化します。適切なケーブル設計、編組の使用、または特殊な巻線配置により、この現象の悪影響を最小限に抑え、システムのエネルギーおよび熱性能を向上させることができます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る