+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

리액턴스 - 정의

리액턴스 는 복소 임피던스의 허수 성분으로, 열로 에너지를 소모하지 않는 전기 회로의 패시브 소자가 교류(AC)의 흐름에 가하는 저항을 나타냅니다. 저항과 달리 리액턴스는 에너지를 소비하지 않고 전기장이나 자기장에 에너지를 일시적으로 저장했다가 방출하므로, 전압과 전류 사이에 위상차가 발생합니다. 리액턴스의 값은 신호의 주파수와 회로 소자의 종류 및 파라미터에 따라 달라집니다.

리액턴스는 유도성 리액턴스와 용량성 리액턴스의 두 가지 형태로 나타납니다. 유도성 리액턴스는 코일과 관련이 있으며, 전류 변화에 저항하는 자기장( )에서 발생합니다( ). 반면, 용량성 리액턴스는 가변 전압으로 인해 전기장 내에서 교번 전하 흐름이 발생하여 축전기에서 나타납니다. 유도 리액턴스는 주파수가 증가함에 따라 커지는 반면, 용량성 리액턴스는 감소하는데, 이는 필터( ), 공진 회로 및 임피던스 매칭 네트워크를 설계할 때 매우 중요한 요소입니다. 의 AC 회로에서 리액턴스는 신호 진폭 및 위상 변이를 포함한 회로의 전반적인 동작에 영향을 미칩니다. 이는 옴 단위로 표현되지만, 인덕턴스 의 경우 양수, 커패시턴스의 경우 음수인 허수 값을 취하므로, 복잡한 전기 회로망의 분석에 복소수 미적분을 사용할 수 있습니다. 저항과 함께 리액턴스는 임피던스를 결정하며, 이는 전력 시스템에서 유효 전력 및 무효 전력 흐름 모두에 영향을 미치는 총 전기적 저항입니다.

리액턴스를 이해하고 정확하게 계산하는 것은 전력 공학, 아날로그 전자공학, 통신, 고주파 회로 설계와 같은 분야에서 필수적입니다. 리액턴스를 고려하면 회로 최적화, 신호 왜곡 감소, 손실 최소화, 그리고 장치의 에너지 효율 향상을 이룰 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기