+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

지멘스(S) - 정의

시멘스(S) 는 전기 전도도 의 SI 단위이며, 이는 전기 저항의 단위인 옴(Ω) 의 역수입니다. 이는 부품이나 물질이 전기를 전도하는 능력을 나타냅니다. 1 시멘스(simens)는 1볼트( )의 전압 이 가해진 상태에서 1암페어( )의 전류 이 소자를 통과할 때의 전도도에 해당합니다. 수학적으로는 S = A/V로 표현되며, 이는 옴의 법칙에 따라 도체](/kr/ko/news/library-articles/page/62206/) 내에서의 전압과 전류 사이의 선형 관계를 반영합니다. [ 전자 및 전기 시스템에서 시멘스(siemens) 단위로 측정되는 전도도는 저항기, 다이오드 또는 트랜지스터와 같은 개별 소자의 특성은 물론, 전류가 흐르는 전체 재료나 구조물을 모두 지칭합니다. 재료의 경우, 전도도(conductivity라고도 함)는 저항률의 역수로 표현되며 화학적 조성, 결정 구조 및 온도에 따라 달라집니다.

이 단위는 AC 회로 분석에도 적용되며, 여기서는 전도도( ) 또는 전도도(conductance, ) — 즉, 어드미턴스(admittance)의 실수 부분 — 즉, 임피던스( ,)의 역수를 나타내는 데 사용됩니다. 시멘스(siemens)는 전기 공학, 전자공학, 통신공학 및 고체 물리학 분야에서 널리 사용되므로, 전기 시스템의 거동 분석에 있어 중요한 역할을 하며, 전하 흐름과 에너지 손실을 정확하게 모델링할 수 있게 해줍니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기