+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
コンデンサ容量計算機は、個々の部品を扱う場合でも複数のコンデンサが接続された場合でも、直列および並列回路の等価容量の計算を容易にします。コンデンサの値を入力し、適切な単位(ピコファラド – pF、ナノファラド – nF、マイクロファラド – µF、ミリファラド – mF、ファラド – F)を選択するだけで、ツールが自動的に共通の単位に変換し結果を提供します。交換部品の選定、フィルター設計、電源、タイミング回路を設計する際に実用的な支援となります。
コンデンサー電卓は、複数の要素が直列または並列に接続された場合の等価容量を、手計算や単位の計算に煩わされることなく素早く算出するのに役立ちます。カタログに直接記載されていない容量値が必要な場合や、異常な定格の要素1つの代替として複数のコンデンサーを選ぶ必要がある場合に有用です。これにより、既存設計のコンデンサー選定やフィルターの最適化、RCタイミング回路のマッチング、修理した電源の実際の容量推定が容易になります。
SI単位系の基本容量単位はファラド(F)ですが、実務では派生単位で用いられることがほとんどです。電子機器の典型的なコンデンサー容量はピコファラド単位から数百マイクロファラドまで幅広いため、小さな単位で扱う方が便利です。コンデンサー容量電卓は自動的に以下の単位を相互変換します:
高周波(RF)回路ではpFやnF範囲のコンデンサーが主に使われ、フィルターや結合回路ではnFが多用され、電源やリップルフィルターでは通常µF単位が使われます。電卓は異なる単位を組み合わせて計算できるため、混合容量値の扱いが容易です。
コンデンサーの直列接続では、等価容量は配置内の最小容量よりも小さくなります。これは直列の各コンデンサーが「電圧を分け合い」、流れる電荷は同じであるためです。数学的には、個々のコンデンサー容量の逆数の和が全体の等価容量の逆数となります。
この接続は、例えば高電圧電源を使用するときに許容動作電圧を上げる目的で使われます。電卓はその直列合計容量を素早く算出し、単一の「目標」値との差異を教えてくれます。
並列接続では、容量は単純に加算され、各要素の両端電圧は同じです。これにより、既存のコンデンサーに並列に追加して全体の容量を簡単に増やせます。特に、異常な容量値に「調整」したり、電源のリップルフィルター効果を向上させたりする際に有用です。
並列接続は電力フィルターでよく使われ、異なる容量(例:100nF + 10µF)のコンデンサーを組み合わせて、高速ノイズと遅い電圧変動の両方を効果的に抑制します。電卓は、個々の要素がpF、nF、µFのいずれであっても合計容量を即座に計算します。
実際の修理作業では、例えば入手困難な47nFコンデンサーを2つの100nFコンデンサーで適切に置き換える際に電卓が便利です。PCB設計や電源設計では、手元のコンデンサーセットで十分なフィルター容量が得られるか、必要範囲内の値かを迅速に確認できます。アナログ、オーディオ、RCフィルター回路では、与えられた時定数に対する容量選定を早め、異なる構成試行を助けます。
ただし、コンデンサー使用時は常に、容量だけでなく動作電圧、ESR、公差、誘電体の種類も回路動作に影響することを念頭に置くべきです。
はい。容量計算の観点では両極性と極性コンデンサーの回路は全く同じ計算式が使えます。直列・並列接続の公式は誘電体の種類や極性に関係なく同一です。電卓は正しい等価容量を示しますが、特定コンデンサータイプがある場所に使えるか(例えば電解コンデンサーの極性や動作電圧、信号種別)までは判定しません。
はい、異種のコンデンサーの組み合わせは可能で、多くの回路で標準的な解決策です。例:大容量の電解コンデンサーと並列の100nFセラミックコンデンサー。しかし、ルールを守る必要があります。すべての要素が適切な動作電圧を持ち、電解は極性標記に従い、精密回路ではESR、漏れ電流、温度安定性の差異を考慮すべきです。オーディオフィルター、測定回路、高周波回路では安易な混用は問題となることがあり、慎重な対応が望まれます。
直列接続では各コンデンサーが全体電圧の一部を受けるため、その公称電圧は実際にかかる可能性のある電圧より低くあってはなりません。すべてのコンデンサーが同一なら電圧は均等に分割されると想定し、回路の最大動作電圧は公称電圧の和に近いですが、余裕を持たせるべきです。実際は容量や漏れ電流の差異で電圧分配は完全均等ではないので、高電圧回路では余裕のあるコンデンサーやバランス抵抗を使用することが一般的です。
並列ではすべてコンデンサーが同じ電圧を受け電荷が加算されるため容量は単純に足され、合成容量は単一容量より大きくなります。直列ではコンデンサーが順に接続され、同じ電流が流れ、実質的な電極間距離が増加するため、合成容量は最小容量より小さくなります。数学的には直列での容量の逆数(1/C)が加算され、並列では容量そのもの(C)が加算されます。
重要なのは回路の要件:単純さ、PCBスペース、電気的特性、部品入手性のいずれかです。
単一大容量が有利な場合:
一方、複数の小容量並列接続が有利な場合:
実際には両者の組み合わせが多く、1つの大容量と複数の小容量をIC近傍に配置します。特に高電力・高周波ではメーカーの応用資料を参照したり経験豊富なPCB設計者に相談するとよいでしょう。