+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
温度計算機は、摂氏(°C)、華氏(°F)、およびケルビン(K)の間で値を迅速に変換することができます。値を入力し、入力単位と目標単位を選択するだけで、適切な公式に基づいて温度を即座に変換します。このツールは、デバイスのパラメータを解析する場合や、技術文書や規格のデータを比較するなどの日常的な用途の両方に役立ちます。
TMEの温度計算機は、異なる温度単位で示された値を迅速かつ正確に変換するのに役立ちます。これは、異なる基準の市場からの文書や部品を扱う場合に特に重要です。実際には、例えば、米国の部品のデータシートで動作範囲が°Fで示されているのに対し、プロジェクト全体が°Cで行われている場合や、実験室の試験仕様にケルビンでの値が含まれている場合に便利です。公式を覚えて手動で変換する代わりに、値を計算機に入力すれば正しい単位で結果が得られます。
このツールを使うことで計算エラーのリスクが減り、装置の動作温度範囲の誤評価、不適切な部品選択、冷暖房システムの誤ったパラメータ設定などを防げます。
摂氏度 (°C)
摂氏度は、ヨーロッパや電子工学、オートメーション、設備関連のほとんどの技術文書で最もよく使われる温度単位です。摂氏尺度は水の特性に基づいており、0°Cが水の凍結点、100°Cが沸点(海面大気圧下)に対応します。これにより、日常的な使用に直観的で、周囲温度、機器の動作、または技術的なプロセスの記述に便利です。
華氏度 (°F)
華氏度は主にアメリカ合衆国や一部の他の国で、天気予報や一部の技術文書で用いられます。この尺度では、水の凍結温度が32°F、沸点が212°Fです。°Cと°Fの間の変換は単純な線形乗数ではなく、スケールのゼロ点の移動も必要なため、計算機を使うと便利です。
ケルビン (K)
ケルビンはSI単位系の温度単位で、主に物理学、工学、精密測定に関する文書で使用されます。ケルビンスケールは絶対零度(0K、-273.15°C)から始まります。ケルビンと摂氏度の温度差は同じ数値(1K変化は1°C変化)ですが、スケールの開始点が異なります。熱力学、放射線、物質特性の計算に便利です。
温度変換は長さや質量の単純な変換と異なり、尺度のゼロ点の変動を考慮する必要があります。摂氏とケルビン間の関係は単純で、摂氏値に定数を加えることでケルビン値が得られます。逆にケルビンから摂氏へはその値を引きます。
°Cと°Fの間の変換は複雑で、スケールの刻み幅やゼロ点が異なります。「30°Cは約86°F」といった概算は天気予報には十分ですが、冷却システム設計や部品の最大動作温度分析には正確さが必要です。計算機は適切な計算を自動的に行うため、公式を覚えたり計算順序を心配したりする必要はありません。このツールを使うことで、変換に気を取られず、結果の解釈(例えば、温度がシステムの許容範囲内かどうかの確認)に集中できます。
温度計算機は、機器の動作、プロセス、ユーザーの快適さなど温度が関わるあらゆる場所で役立ちます。電子工学やオートメーションでは、℃または°Fで示された動作範囲を持つ部品が特定の環境で問題なく機能するか迅速に確認できます。また、世界各地の異なる単位を使うメーカーのデータシートを比較するのにも便利です。HVAC、冷暖房システムでは、プロジェクトの文書からの設定や値を現地の基準で使うパラメータに変換できます。実験室ではケルビンで示された温度をより直感的な摂氏度に変換したり、その逆を行ったりします。さらにグラフの解釈、基準の比較、温度センサーのコントローラ設定など簡単な作業にも有用です。
米国では日常生活や多くの産業で帝国単位系が使われ、華氏温度(°F)が天気予報や一部の技術文書で用いられます。0〜100°Fの範囲は0〜40°Cよりも「馴染みやすい」と感じられているためです。したがって米国のメーカーは°Fを使い、他国のユーザーは℃に変換する必要があり、この温度計算機が役立ちます。
最も簡単なのは、計算機で値を変換し、元のデータシートの注記と比較することです。以下を確認してください:
合わない場合は、値を推測で受け入れるより文書を再確認した方が良いでしょう。
使えますが、日常的なプロジェクト文書では一般的ではありません。ケルビンは計算には便利ですが(熱や物理、放射に関連した計算)、プロジェクトの要件、基準、部品動作範囲、機器設定はほとんど常に℃で示されます。合理的な方法は:計算はKで行い、通信や文書は℃で行うことです。
ケルビン軸のグラフは温度が物理方程式に直接関わる場所(半導体、放射、熱雑音など)で使われます。一方、「このダイオードはケース内で85°Cに耐えられるか?」といった設計者には、周囲温度やデータシートの範囲と比較しやすい℃のグラフが便利です。このため、文書では理論モデルはKで示し、実践的なユーザー向けグラフは℃で示すことが多いです。
すぐ使える温度計算機がない場合、以下の公式を覚えておいてください:
摂氏度から華氏度への変換式
摂氏度からケルビンへの変換式
華氏度から摂氏度への変換式
華氏度からケルビンへの変換式
ケルビンから摂氏度への変換式
ケルビンから華氏度への変換式