+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

大量変換

質量計算機は、マイクログラム(µg)、ミリグラム(mg)、グラム(g)、デカグラム(dag)、キログラム(kg)、トン(t)、オンス(oz)、ポンド(lb)、ショートトン(ST)などの単位間で迅速に値を変換できます。値を入力し、ドロップダウンリストから入力単位と対象単位を選択するだけで、即座に結果が得られます。このツールは、技術文書の分析だけでなく、日常の倉庫、物流、または実験室での計算にも役立ちます。

質量計算機は何のために使うのですか?

TMEの質量計算機は、異なる測定システムやさまざまな産業で使われる単位間の値を迅速に変換するのに役立ちます。実際には、以下のような効率的な変換が可能です:

  • ヨーロッパ以外の製造業者からの文書を扱う際に、キログラムをポンドに、またその逆に変換すること、
  • 実験室や生産で微量の物質を投与する際に、マイクログラム、ミリグラム、グラムを変換すること、
  • 輸送や物流の計画時にトンをキログラム、ポンド、または米トンに変換すること。

自動変換により計算ミスのリスクを減らし、正確な変換に自信を持ち、文書作成、見積もり、注文の準備にかかる時間を節約できます。

最も一般的に使われる質量単位

計算機はメートル法単位と米国市場で人気の単位の両方を搭載しています。基準はキログラム(kg)で、他の単位も簡単に参照できます。以下に簡単な概要を示します:

  • マイクログラム(µg)、ミリグラム(mg)、グラム(g)、デカグラム(dag)-非常に小さい質量を表す単位で、混合物、ペースト、粉末、化学添加剤の成分などに使用されます。
  • キログラム(kg)-産業、倉庫、物流、技術文書での標準単位。
  • トン(t)-大型荷物、機器の質量、または商品のバッチを表すのに便利。
  • オンス(oz)とポンド(lb)-米国および英国市場で一般的な単位で、製造業者のカタログによく見られます。
  • 米トン(ST)-帝国単位系を使う国々で物流や産業に使用される単位。

計算機はこれらの単位間を変換係数を覚える必要なく迅速に切り替えられます。

メートル法と帝国単位系の違い

グラムとキログラムに基づくメートル法は、世界の多くの国と国際標準に準拠した技術文書での標準です。マイクログラム、ミリグラム、トンなどの単位は10の累乗倍で簡単に関連付けられています。 一方、米国などで使われる帝国単位系ではオンス(oz)、ポンド(lb)、米トン(短トン、ST)がより頻繁に使われます。以下の点に注意してください:

  • 1ポンドは1キログラムに等しくありません。
  • 1米トン(ST)はメートルトン(t)とは異なり、別個の単位です。

英語の文書を扱う際、特にトンの種類が明示されていない場合に間違いやすいです。質量計算機は迅速に値を確認し、なじみのあるメートル法単位に変換できます。

計算機の実用的な用途

当社の質量計算機は設計、購買、物流に関連する多くの状況で役立ちます:

  • 異なる製造業者が提供する部品の質量を異なる単位で比較する場合、
  • 輸送と保管の計画時に、文書の一部がトン、別の部分がポンドを使っている場合、
  • 実験室や研究開発部門で小量の物質がmgまたはµgで表され、最終報告にはグラムやキログラムでの値が必要な場合、
  • 顧客や外国のパートナーが期待する単位に質量を変換して見積もりや仕様書を準備する際。

FAQ-質量変換に関するよくある質問

同じ文書内でメートル法と帝国単位系を混在させてもよいですか?

技術的には可能ですが、エラーのリスクが増えるため一般的にはお勧めしません。主として1つのシステム(メートル法か帝国単位系)を選び、必要に応じて括弧内に第2の単位系での値を示すほうが安全です。質量計算機はこのような変換を容易にし、データの一貫性を確保します。

計算機の結果とカタログの丸め値に違いがあるのはなぜですか?

製造業者は質量を便利な値に丸めることが多く、例えば小数第1位や整数グラムにします。計算機は正確な変換係数を使用しているため、結果はより多くの小数位を持つことがあります。実務上これらの差は部品選定にはほぼ影響しませんが、物流計算では小数位の丸め方を決める必要があります。

質量計算機は非常に小さい値や非常に大きい値にも対応していますか?

はい、マイクログラムやミリグラムのような非常に小さい質量からトンや米トンのような大きな荷物まで対応可能です。極端な値の場合は出力単位に注意するとよく、非常に大きい数はトンに、非常に小さい数はグラムやミリグラムに変換したほうが、長いゼロの列を扱うよりも明確です。

1オンスは何グラムですか?

オンスの種類によって異なります:

  • アボイドポワーズオンス(oz)-貿易、技術、固体物質の質量で最も一般的に使われ、1oz ≈ 28.35g、
  • トロイオンス(ozt)-主に宝飾品(ジュエラーズオンスとも呼ばれる)や貴金属に使われ、1ozt ≈ 31.10g、
  • 歴史的には薬剤師のオンスもあり、トロイオンスに近い値ですが現在はほとんど使われていません。

TMEの質量計算機は標準のアボイドポワーズオンス(oz ≈ 28.35g)に変換します。

もはや一般的に使われていない歴史的な質量単位は何ですか?

中央ヨーロッパの質量単位

  • ルット(Łut)-旧ポーランドやドイツで使われ、約12〜13g、
  • ポンド(古い意味)-国によって約0.4〜0.5kg;現在はポーランドでは実質的にキログラムに置き換えられ、「ポンド」は主に通貨を意味します。
  • セトナル/クインタル-農産物の質量の大単位;メートル法バージョンは100kgに設定されていますが、現在はキログラムとトンが公式文書で主流です。
  • ストーン-歴史的にポーランドで使われ、英国では今も俗称で使用(14ポンド ≈ 6.35kg)されていますが、SI単位ではありません。

商業的および「商品」単位

  • ロード、ブッシェル、バレル-多くの場合、質量と体積(例えば穀物)を組み合わせ、商品の種類により「変換質量」が異なりました。
  • クォート、マーク、スコイェツ-ヨーロッパのさまざまな地域で金属、鉱石、植民地品の測定に使われました。

薬剤師および宝飾単位

  • グレイン-約0.0648g、薬局や火薬の測定に使用。
  • スクループル、ドラム-薬剤師の質量単位で、現在は主に歴史文献でのみ見られます。
  • トロイオンス(ozt)-約31.10g;貴金属でまだ使用されますが、他の用途ではグラムやキログラムに置き換えられています。

古代の単位

  • タレント-古代ギリシャや近東の大質量単位(および価値)で、地域によって約20〜30kg。
  • ミナ-タレントの「下位単位」で、通常数百グラムから数キログラム。
  • シェケル-銀や金の測定に使われた小さい単位で、約10〜15g。

ご存知でしたか?

  • 日常言語では「70kgの体重」と言いますが、キログラムは質量の単位であって力の単位ではありません。物理学的には「70kgの質量」と言うほうが正確ですが、店では誰も議論しません。
  • 羽と鋼の塊が同じ質量なら、真空中では同じ速さで落ちます。地球上で見られる違いは主に空気抵抗によるもので、質量ではありません。
  • パリに保管されていた原器キログラムの質量は年月とともにわずかに変化しました(表面から原子が失われるため)、つまり時間とともにキログラムの定義が実質的に「細くなった」ことを意味します。現在のキログラムは金属片ではなくプランク定数で定義されています。
  • あなたの体の表面上空の空気の柱(大気圏上限まで測定)は…数十トンの質量があります。幸いなことに、それは周囲すべてに均等に圧力をかけているため、感じません。
  • 64GBのフラッシュドライブは約10〜15gの質量です。同量の情報を紙(印刷テキスト)で保存すると、質量は数十キログラムに達します。
  • あなたの体重計は実際にはキログラムそのものを測定しているわけではなく、地面を押す力を測定しています。装置は地球の標準重力を前提として「kg」に換算しています。もし月で同じ体重計を使えば、表示は全く違う値になりますが、あなたの質量は変わりません。
  • 原子スケールでは、通常物質の質量のほとんどは原子核(陽子と中性子)に「存在」し、電子の質量は非常に軽く、ほぼ無視できます。
  • 電子機器では単一部品の質量はほぼ無視できるほど小さいですが、ロケットで打ち上げる装置を設計する場合は1グラムでも重要です。そのため、設計者は軽量の筐体、薄い基板、小型トランスを追求します。
  • 宣伝資料には「超軽量筐体」や「超軽量電源」といったスローガンが登場しますが、技術データを見ると「超軽量」とは単に前モデルより50~100g軽いだけのこともあります。しかし、そのような差でも物流や組み立ての場面では重要になることがあります。

こちらも見る