+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

アバランチダイオード - 定義

アバランシェフォトダイオード(APD) は、アバランシェ電離現象を利用して微弱な光放射を検出する半導体光検出器です。 従来のフォトダイオードとは異なり、破壊閾値を超える電圧を印加することで内部信号増幅が可能となり、連続的な電離衝突によって電荷キャリア数が急速に増加します。

その動作原理は、光子の吸収 に基づいており、これがp-n接合 または p-i-n領域において電子-正孔対を生成します。 高い電界 は、生成された電子 を加速し、結晶格子内の原子と衝突して、さらなるキャリア対を生成します。アバランシェイオン化として知られるこのプロセスにより、光電流が大幅に増幅され、非常に微弱な光強度も検出可能になります。

高感度で高周波動作が可能なため、アバランシェダイオードは、光ファイバーシステム、ライダー 、電離放射線検出器、および精密測定システムやイメージングシステムに使用されています。 これらは、シリコン、ゲルマニウム 、またはガリウムヒ素 などの使用される半導体材料に応じて、近赤外線 から紫外線に至るスペクトル範囲で効果的に動作します。

これらの素子は、供給電圧の精密な制御を必要とします。なぜなら、耐圧閾値をわずかに超えるだけで、素子が損傷する恐れがあるからです。このため、多くの場合、追加の安定化回路や保護回路を備えた構成で使用されます。その複雑さにもかかわらず、高い感度と変動する光信号への高速応答が不可欠な、高度なオプトエレクトロニクス分野において、これらは重要な構成要素となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る