+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

榎田 - 定義

Ennode(英語: nonode)は、電子管である。 9つの電極を含んでいる。 、主に高度なラジオやテレビのアプリケーション用に設計された。六極管や八極管のような多電極真空管のアイデアを発展させたもので、単一の真空素子でより高い機能を提供する。六極管や八極管のような多電極真空管の発想を発展させたもので、単一の真空素子でより高い機能を実現する。

典型的なエノードは、カソード 、アノード 、そして適切な信号増幅、検出、周波数混合を達成するために協働する制御、遮蔽、変調グリッドのセットを含んでいる。9電極アレイは、五極管 または七極管 のような、以前の真空管タイプが提供するものよりも複雑な機能を作り出すために使用することができる。エノードは、スーパーヘテロダイン受信機( )において、ヘテロダイン素子や信号ミキサーとして設計されることもあった。ここでは、高性能を維持しながら部品点数を減らすことが重要であった。

複雑な内部設計のため、この種の真空管は製造が比較的難しく、高価であったため、その使用はより洗練された民生機器や業務用機器に限られていた。技術的な観点からは、グリッドに適切な電圧を印加することで、カソードとアノード間の電子の流れを正確に制御し、振幅変調 、周波数ミキシング、高周波信号の増幅などの機能を可能にする。今日では、エンノードは希少なソリューションであり、むしろ歴史的研究の対象であり、真空管技術のコレクターの関心事である。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る