+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

有機発光ダイオード(OLED) - 定義

](/jp/ja/news/library-articles/page/62158/) 有機発光ダイオード(OLED、Organic Light-Emitting Diode) は、半導体層における電荷キャリアの再結合の結果、可視域の電磁放射[を放出する薄膜有機構造に基づく高度な光源である。その動作は、有機分子が電気エネルギーを吸収し、電子が高いエネルギー準位から低い励起状態に遷移した後に光子 を放出するエレクトロルミネッセンス現象に基づいている。

OLED構造は、2つの電極( )に挟まれた有機薄膜の多層アレイで構成され、少なくとも一方は透明であるため発光が可能である。発光特性を持つ有機化合物を含む発光層 は、電荷注入効率を高め、活性領域での電荷再結合を制御する電子輸送層と正孔輸送層に囲まれている。](/jp/ja/news/library-articles/page/61920/) 陽極電極は通常ITO(インジウム・スズ酸化物)でできており、正孔の流れを可能にする。陰極は[金属製で、通常はカルシウムまたはマグネシウムをベースとし、電子 をOLED構造に導入する。

OLEDの動作メカニズムには、印加電圧の影響下での電荷キャリアの注入が含まれ、これが輸送層を通って移動し、発光層で再結合する。この再結合の結果、励起子が形成される。励起子は励起された電子と正孔の対で、緩和過程で特定の波長の光子を放出し、光の色を決定する。発光は、RGBマトリックスでは単色とフルカラーの両方で発生し、個々のサブピクセルが特定のスペクトル帯域で発光する。

OLEDテクノロジーは、高コントラスト、広視野角、高速応答時間( )のディスプレイの製造を可能にし、テレビ画面、スマートフォン、スマートウォッチ、情報パネルなどへの応用につながっている。有機材料の柔軟性により、フレキシブルで透明な折りたたみ可能なディスプレイの作成が可能になり、新世代の ユーザー・インターフェース構築の可能性が開かれた。

無機構造をベースとした従来のLEDランプに比べ、OLEDはバックライトを追加することなく自ら発光する能力が特徴で、消費電力を抑えた超薄型ディスプレイの構築を可能にする。先進的なOLED構成には、光効率を高めるために燐光蛍光体を使用するPHOLED(燐光OLED)バリエーションや、広い色スペクトルを持つ白色光を生成するために照明技術に使用されるWOLED(白色OLED)などがある。

OLEDの安定性と寿命は、有機材料の品質と水分や酸素による劣化に対する耐性に左右される。デバイスの寿命を延ばすために、高度な保護層、封入構造への封入、ガス不透過性材料に基づく封入技術が用いられている。TADF(熱活性化遅延蛍光)材料や新しい導電性ポリマーの研究は、エネルギー効率のさらなる最適化と次世代OLEDディスプレイの耐久性向上につながる。

産業用アプリケーションの文脈では、OLEDディスプレイはアクティブマトリックス技術(AMOLED)で使用されている。この技術では、各ピクセル() が薄膜トランジスタ(TFT)によって個別に制御され、ダイナミック輝度 管理と高画質が可能になる。OLEDを制御システムやタッチセンサーと統合することで、拡張現実(AR) やHMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)システムで使用されるインタラクティブ・ディスプレイ・インターフェースの開発が可能になる。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る