+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電磁弁 - 定義

電磁弁 電磁弁とは、ガス、液体、蒸気などの作動媒体の流れの方向、流量、圧力を制御するために、流体システムで使用される電気式アクチュエータです。 その動作原理は、電磁誘導 の現象を通じて電気エネルギーを機械エネルギーに変換することに基づいており、これにより、遠隔操作または自動操作のいずれにおいても、流体の高速かつ精密な制御が可能となります。

このバルブの構造は、強磁性体 のコアにコイルを巻いたソレノイドと、可動ステムで構成されています。可動ステムは、バルブのタイプに応じて、スプリングによって閉位置または開位置に保持されています。 コイルに電圧が印加されると、磁場が発生しmagnetic field 、ソレノイドを引き寄せ、バルブの状態を変化させ、流体の流れを制御します。 構成に応じて、ソレノイドバルブは、ソレノイドの力がバルブの位置を直接制御する直動モード、または媒体の圧力を利用して開閉を補助する間接モードで動作します。

ソレノイドバルブの動的特性は、抵抗 、インダクタンス 、供給電圧などのコイルのパラメータ、および応答時間 やスイッチング力を決定するコイルシステムの機械的特性に依存します。 精密計測システムで使用される高周波設計では、最適化された制御システムが採用されており、これによりヒステリシス の磁気ヒステリシスの影響を低減し、スイッチング動作の再現性を向上させます。

ソレノイドバルブの用途には、空圧と油圧システム、化学薬品の流量制御システム、ならびに高速スイッチングとデジタル制御システムとの同期 が求められる産業用オートメーション機器などが含まれます。 安全設備においては、遮断弁として機能し、制御電圧の喪失やシステム動作の緊急パラメータが検出された場合に、流体の即時遮断を保証します。現代の製造技術では、腐食 や過酷な化学環境に耐性のある材料の使用が考慮されており、これにより産業環境下で動作するバルブの耐久性と信頼性が向上しています。

制御システムへのソレノイドの統合には、動作パラメータのリアルタイム監視を可能にする通信インターフェースや診断システムの実装が含まれます。オートメーションシステムでは、デジタル流量制御や自動校正機能を備えたモデルが採用されており、これにより変化する運転条件に合わせて弁特性を適応的に調整し、エネルギー損失を最小限に抑え、流量制御システムの効率を向上させることができます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る