+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
チョーク( )は、電気・電子回路におけるパッシブ部品であり、その主な特性は、インダクタンス—すなわち、流れる電流によって生成される磁界にエネルギーを蓄積する能力 である。これは、マグネットまたは空芯に巻かれたコイルで構成されており、その動作原理は電流の急激な変化に抵抗することにある。 チョークは主に交流に対して抵抗を示し、直流に対してははるかに低いインピーダンスを示すため、電源や信号処理の用途において効果的なフィルタとして機能します。 交流 回路において、チョークは電流の変動を制限し、電磁干渉や高調波を抑制します。 信号を「平滑化」する能力があるため、スイッチングコンバーター、電源、フィルタ回路、および干渉抑制システムで使用されています。構造やコア材料によっては、チョークは幅広い周波数および電力レベルで動作するため、マイクロエレクトロニクス および電力設備の両方で使用することができます。
照明技術においても、チョークは放電ランプ 回路に使用され、電流制限器や点火部品として機能します。チョークの動作特性は、そのインダクタンス、自己抵抗、コアの種類、およびコイルの形状に依存します。これらのパラメータは、ノイズ抑制 効率、エネルギー性能、および変動する動作条件に対する耐性に影響を与えます。 チョークコイルは、信頼性が高く安定した電子システムの設計において不可欠な部品であり、特に高周波パルス や干渉にさらされる環境において重要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。