+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

強誘電体 - 定義

強誘電体は、外部電界の影響下で反転可能な自発的な電気分極を示す誘電体材料である。この分極は、瞬間的な電界の結果ではなく、熱力学的平衡状態においても、物質の結晶構造における電気双極子の永続的な秩序の結果である。この現象は、磁性 を参照した強磁性体 の特性に類似しており、強誘電体材料に多くのユニークな機能特性を与えている。

強誘電性はある種の非対称結晶にのみ起こり、温度に強く依存する。キュリー温度(Curie temperature) と呼ばれる特徴的な転移温度があり、この温度を超えると材料は強誘電特性を失い、常誘電体(dielectric) となり、直線的な分極-電界依存性を持つようになる。この温度以下では、強誘電ドメインが形成される。すなわち、均一な双極子配向の領域であり、その配列は印加される電界によって変化させることができる。

交番電界の影響下では、強誘電体は分極対電界強度のグラフにおいて特徴的なループ()ヒステリシス( )を示し、メモリー効果(分極状態を永久的に保存する能力)の存在を確認する。これらの特性により、強誘電体は、高誘電率コンデンサ、圧電変換器、センサの製造に有用であり、また、不揮発性メモリ (FeRAM)においても、論理状態が分極方向によって表される。

代表的な強誘電体材料は、チタン酸バリウム(BaTiO₃ )、チタン酸鉛(PbTiO₃ )、およびPVDF(ポリフッ化ビニリデン)などのポリマーです。分極を微視的レベルで制御できる強誘電体は、ナノテクノロジー 、スピントロニクスや先進的な次世代電子回路の研究対象にもなっている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る