+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
単極発電機 は、ファラデー発電機 としても知られ、電気電圧 を生成する特定のタイプの発電機である。この発電機は、一定の磁界 中での導体の直接運動により、導体に対する磁束の極性を変えることなく、 電気電圧を生成する。電圧が交番磁束によって誘導される従来の交流(AC)発電機 とは異なり、ユニポーラ発電機では、一定の磁界中での回転運動によって起電誘導が起こり、一定方向の電流が発生する。
基本的な設計は、永久マグネットまたはソレノイドによって生成された磁界の中で、軸の周りを回転する導体(通常はディスクまたはシリンダーの形)を含む。起電力の作用線 は発電機の設計に対して一定であるため、古典的な整流子 は不要であるが、回転円板から電流を集めるためにブラシ が使用されることが多い。
単極発電機は、設計が単純であることと、比較的低い電圧で非常に大きな電流を発生させる能力によって特徴付けられ、例えばプラズマ物理学 や大電流技術の分野など、専門的な研究や実験的用途に適している。
効率的な電流収集や高い機械的・熱的損失に関連する技術的困難のため、従来の発電における実用化は限られているが、ユニポーラ発電機は電磁気学の理論の発展において重要な役割を果たしてきた。その実験により、電磁誘導(](/jp/ja/news/library-articles/page/90026/) )の基本原理([)の理解が深まり、代替発電方法の研究の基礎となった。現代の理論研究では、ユニポーラ発電機は、超高効率システムや非接触エネルギー変換システムの文脈でも分析されている。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。